프로세스 시스템

분산제어시스템에 다시 생각해보기

제조 및 생산 설비는 일반적으로 프로세스, 분산 전력, 안전 제어 등을 따로 처리하는 개별 제어 시스템으로 구성되어 있습니다. 이러한 여러 시스템을 관리하려면 운영과 지원에 부담이 될 뿐만 아니라 유연성과 대응력도 제한됩니다. 당면 과제를 해결하고 커넥티드 엔터프라이즈를 확립하려면 이러한 제한을 극복하고 진정한 공장 최적화를 이루어 줄 제어 기술이 필요합니다.

품질 및 생산성 향상

분산제어시스템에 대한 새로운 생각 필요

현재의 프로세스 산업은 어려운 문제에 직면해 있습니다. 예를 들면 동일한 제어 시스템 전략과 자동화 방식을 사용하면서 시장의 준수 요구 사항, 생산성 요구 및 경쟁이 강화되고 있습니다. 현대적 DCS를 사용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 현대적인 접근 방식은 다른 자동화 시스템과 쉽게 통합되는 전사적 기술을 기반으로 합니다.

분산 제어 솔루션 살펴보기

효율성 증가 및 비용 감소

현대적 분산제어시스템(DCS)

현대적 DCS로 생산성과 효율성을 높이고, 비용을 절감할 수 있습니다. 이 시스템은 인력, 프로세스 및 기술을 커넥티드 엔터프라이즈에 쉽게 통합하여 다양한 현안 과제를 효율적으로 해결합니다. PlantPAx® 시스템은 커넥티드 엔터프라이즈의 핵심 구성요소입니다.

로크웰 오토메이션의 분산제어시스템 솔루션을 사용하면 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 생산성을 자동화하여 제품 출시 기간 단축
  • 제어 기능을 향상하여 생산성 목표 달성
  • 새로운 시스템 기능을 채택할 수 있도록 기술 지원

현대적 DCS

  • 공장전반에서의 제어 기술
  • 확장 가능한 아키텍처
  • 보안 및 정보 지원
  • 유연한 제공 및 지원

현대적 DCS로 마이그레이션

DCS를 업그레이드하거나 교체해야 합니까?

새로운 기술을 알맞은 속도로 도입(Encompass)할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 도와드리겠습니다.

로크웰 오토메이션의 DCS 마이그레이션 솔루션은 여러 레거시 DCS 시스템을 포괄하며, I/O 스캐너, 배선 하네스, 데이터베이스 전환 등 마이그레이션을 지원하는 툴을 갖추고 있습니다.

DCS 마이그레이션에 대해 자세히 알아보기

DCS 솔루션 살펴보기

프로세스 서비스

로크웰 오토메이션은 생산성 향상, 공장 자산 최적화 및 재무 성과 개선에 도움이 될 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™의 글로벌한 사업 범위를 통해 PlantPAx 시스템을 유연하게 제공 및 지원합니다.

로크웰 오토메이션 서비스에 대해 자세히 알아보기

교육

지속적인 교육은 엔지니어, 작업자, 유지보수 전문가 등 모든 직원의 성과를 높이고 지식을 이전하는 데 도움이 됩니다. 로크웰 오토메이션은 고객 맞춤형 교육, 현장 및 가상 교육, 강사 주도형 교육을 비롯하여 다양한 형태의 교육을 제공합니다.

프로세스 교육

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/ko/KR_det_control row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.