프로세스 안전 시스템

인력, 환경 및 중요 제어 자산 보호

자동화 전략의 핵심은 작업자, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다. 모든 산업용 애플리케이션에는 위험이 따릅니다. 프로세스 안전은 프로세스 산업에서 일하는 모든 근로자의 주요 관심사입니다. 로크웰 오토메이션은 ICS Triplex® 제품용 레거시 업그레이드 솔루션을 포함하여 고유한 프로세스 안전 요건에 맞는 광범위한 포트폴리오를 다양하게 제공합니다.

ICS Triplex(Industrial Control Services Group Limited라고도 알려짐)는 2007년에 Rockwell Automation에 인수되었습니다. 로크웰 오토메이션은 프로세스 컨트롤 안전 문제를 해결하기 위해 전 세계 프로세스 시설과 산업 전문성을 공유합니다. 다년간 결합된 로크웰 오토메이션의 프로세스 안전 경험에서 높은 무결성의 핵심 제어 기능, 제품 포트폴리오 및 안전 솔루션의 이점을 얻을 수 있습니다.

.

귀사의 안전 장치 장착 시스템은 현재 표준을 준수합니까?

시설을 안전하게 유지하는 쉬운 방법이 있습니까? 예. 로크웰 오토메이션은 안전 이니셔티브를 한 단계 더 높은 수준으로 끌어 올리는 제품, 경험 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한 안전 장치, 폴트 방지를 제공하고 삼중 모듈형 이중화(TMR)를 지원하는 확장성이 뛰어난 솔루션도 갖추고 있습니다. 이 접근 방식이 귀사의 시설에 어떻게 작동할 수 있는지 자세히 알아보십시오.

안전한 운영에 필수적인 안전 장치 장착 시스템

기존 시스템이 기준에 맞는지 확인하는 기본적인 단계가 있습니다. 첫 번째 단계에서는 모든 안전 장비 기능을 식별하고 필요한 성능 수준을 결정합니다. 여기에는 각 안전 장비 기능(SIF)의 필수 SIL(Safety Integrity Level) 설정이 포함됩니다.

ICS Triplex 레거시 제품

현재 레거시 시스템에 대한 지원 받기

운영 체제의 수명을 연장하기 위해 지원할 수 있는 많은 레거시 시스템이 있습니다. Regent, Regent+Plus®, Triguard®, August™ 등과 같은 브랜드가 해당됩니다. 업그레이드가 필요한 경우 이 작업도 지원할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 ICS Triplex 제품과 Rockwell Automation 프로세스 안전 시스템에 대한 기술, 제품 및 시스템 지원을 통해 고객을 지원할 수 있는 리소스를 전 세계에 배치하고 있습니다.

프로세스를 위한 Functional Safety

IEC61511 적용 방법에 관한 무료 매뉴얼

프로세스를 위한 Functional Safety 매뉴얼에서는 프로세스 애플리케이션을 위한 functional safety를 소개하고 IEC61511 적용 방법을 안내합니다. 이 표준은 전기, 전자 및 프로그래밍 가능한 전자 시스템에 대한 수명 주기를 다할 때까지의 안전 관리를 포함하여 프로세스 산업별로 구현한 IEC61508입니다.

  • 위험 및 위험 감소
  • SIL 목표 결정
  • 보호 분석 - LOPA
  • SIL 확인

안전 시스템을 업그레이드하는 방법

안전 시스템 업그레이드를 위한 현대화 전략

프로세스 산업의 최근 사건을 보면 가장 높은 기준의 안전성이 반드시 필요합니다. 이러한 사건 때문에 중요한 안전 사건이 작업자, 환경 및 사업에 영향을 미칠 가능성이 드러났습니다. 생산 설비를 관리하는 기업과 해당 작업자에게는 높은 수준의 안전성이 필요합니다. 우수한 안전 수준을 바탕으로 직원, 환경 및 자산을 보호하고 가동시간을 최대로 유지하며 운영 차질을 최소화할 수 있습니다.

안전 시스템 업그레이드의 동인

안전 시스템 업그레이드의 비즈니스 사례

가공 공장에서 안전 시스템을 업그레이드하기로 결정하는 것은 결코 가볍게 생각할 일이 아닙니다. 이런 결정을 내리기까지는 흔히 복잡한 과정을 거치게 되며, 다양한 요인과 관계자들이 영향을 미칩니다. 그러나 자산 소유자라면 누구나 안전 시스템을 업그레이드해야 할 이유를 만나게 됩니다.

프로세스 서비스

로크웰 오토메이션은 생산성을 향상하고, 공장 자산을 최적화하고, 재무 성과를 개선하는 데 도움이 되는 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한 Rockwell Automation PartnerNetwork™의 글로벌한 사업 범위를 통해 PlantPAx® 시스템을 유연하게 제공 및 지원합니다.

Rockwell Automation 서비스에 대해 자세히 알아보기

교육

엔지니어, 작업자, 유지보수 전문가 등 누구에게나 지속적인 교육은 성과를 높이고 지식 이전을 통해 지원하는 데 도움이 됩니다. 로크웰 오토메이션은 맞춤형, 현장, 가상, 표준 강사 주도형 교육을 비롯하여 다양한 형태의 교육을 제공합니다.

프로세스 교육

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/ko/KR_det_safety-prc row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.