정보 솔루션 정의

지능형 제조를 위한 협업 기술

로크웰 오토메이션의 정보 솔루션 서비스는 아키텍처의 스마트 자산을 활용하여 생산 현장 및 기업 전반의 협업을 강화합니다. 커넥티드 엔터프라이즈로 이행하는 단계의 어디에 있든 로크웰 오토메이션의 서비스는 생산을 연결, 관리, 검증 및 최적화할 수 있도록 지원합니다. 로크웰 오토메이션은 제조 실행 시스템(MES), 제조 인텔리전스 및 분석 애플리케이션, 정보 기반 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스를 통해 디지털 혁신을 가속화하고 빅 데이터의 이점을 극대화할 수 있습니다.

작업 흐름 관리로 데이터 충족

수십 억 개의 센서, 액츄에이터, 모터 컨트롤러, 유사한 스마트 장비가 생산 시스템 전반에 확산되었습니다. 더 많은 데이터를 추출한다고 해서 스마트 제조를 최대한 활용할 수 있는 것은 아닙니다. 컨텍스트 없이 정보를 관리하거나 활용하는 것은 어렵습니다. 제조업체는 제어 수준 장비에서 비즈니스 수준 IT 시스템에 이르기까지 기업 전체에 인텔리전스를 확산시켜야 합니다.

로크웰 오토메이션의 정보 솔루션 서비스는 먼저 운영 및 정보 기술을 융합하여 지능형 제조를 제공합니다. 협업 실행 시스템은 레시피 처리 및 제품 추적과 같은 작업 흐름 관리를 개선합니다. 이러한 작업 흐름 관리의 개선으로 제품 변동성과 위험이 줄어듭니다. 확장 가능한 분석과의 연결은 실행 시스템의 가치를 확장하고, 동일한 데이터와 컨텍스트를 활용하여 생산 최적화합니다.

제조 인텔리전스

제조 프로세스를 제대로 파악하지 못하면 작업자는 문제를 파악하고 지속적인 개선을 해나가기 어렵습니다. 자동화 시스템에서 생성된 수많은 데이터에서 데이터를 추출하고 연결하는 작업을 자동화하면 실질적 분석을 제공할 수 있습니다. 제어 플랫폼과 완전 통합하면 실시간 생산 데이터에 액세스하여 의사 결정을 지원할 수 있습니다.

데이터를 직관적인 대시보드에 수집할 때 제조 인텔리전스 솔루션으로 팀에 필요한 수치를 시각화할 수 있습니다. 이 정보를 활용하여 개선을 이끌어 낼 수 있습니다.

Hillshire Brands는 제조 인텔리전스를 사용하여 수율을 0.10 향상시켰습니다. 이는 연간 소시지 100,000파운드에 해당하는 양으로, 덕분에 매출원가가 대폭 절감되었습니다.

제조 실행

로크웰 오토메이션의 정보 솔루션 서비스는 생산을 연결, 관리, 검증 및 최적화할 수 있도록 지원합니다. 자동화 시스템은 MES를 통해 표준화된 작업 흐름을 적용합니다. 이를 통해 매번 적절한 레시피 또는 시퀀스를 따르고 검증할 수 있습니다. 이러한 검증은 생산 비용 절감, 품질 개선, 생산성 향상으로 이어집니다.

또한 제조업체는 모듈식 MES 애플리케이션을 활용하여 특정 과제를 해결할 수 있습니다. 최소 인프라로 지원되는 한 애플리케이션은 기계 분야에 집중할 수 있습니다. 더 견고한 솔루션이 필요한 경우 여러 시설을 운영하는 엔터프라이즈에서 사용할 수 있도록 MES를 확장할 수 있습니다.

실행 시스템에서 추적하는 정보는 생산 현장 및 ERP와 같은 엔터프라이즈 시스템의 데이터에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 다양한 소스에서 데이터를 가져오면 전문가에게 의사 결정에 필요한 더 나은 정보를 제공할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/information_solutions/ko/KR_det_what-is-info-solns row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.