정보 기반 서비스

정보 시스템을 최대로 활용하여 기술 격차 해소

로크웰 오토메이션의 정보 솔루션 서비스는 일상적인 보고 처리를 간소화할 수 있도록 지원합니다. 제조 데이터를 효과적으로 활용하여 생산 모니터링을 강화할 수 있습니다. 이러한 시스템을 설계, 구현 및 최적화하려면 내부 인재는 물론 외부 지원이 필요합니다. 로크웰 오토메이션의 정보 서비스 및 솔루션은 팀을 확장시키는 역할을 합니다. 로크웰 오토메이션은 리소스를 사용할 수 없는(N/A) 경우에도 디지털 작업 시스템 배포 및 관리의 핵심 측면을 관리할 수 있도록 지원합니다.

기계, 작업 및 작업자 관리 개선

정보 시스템은 작업의 많은 측면에 영향을 줄 수 있으며, 이는 때로 시스템 배포를 어렵게 만듭니다. 관리해야 할 데이터의 양이 엄청나게 많을 수 있습니다.

또한 정보 시스템은 숙련된 작업자를 찾기 점점 더 어려워지는 상황에서 새로운 지식과 기술 요구 사항을 제시합니다. 데이터 관리 기준을 충족하지 못하는 조직은 내부 시스템 생산성이 악화되어 시장 경쟁력을 잃게 됩니다.

로크웰 오토메이션은 이러한 문제를 여러 방식으로 해결할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 제조업체와 산업체에서 운영상의 특정 요구 사항과 기술 부족을 해결할 수 있도록 지원합니다. 또한 장비제조업체 및 시스템 통합업체에서 정보 요구 사항을 충족하고, 정보 기반 기능을 기계 또는 장비에 통합할 수 있도록 지원합니다.

자산 신뢰성 서비스

유지보수 데이터를 유용한 제조운영 인텔리전스로 전환

중요한 유지보수 데이터는 운영 전반에 존재합니다. 로크웰 오토메이션은 생산 자산에서 데이터를 수집하여 이를 유용한 정보로 전환할 수 있습니다. 또한 유용한 역할 기반 데이터 분석, 보고 및 대시보드 화면을 제공할 수 있습니다. 뿐만 아니라 이벤트 및 경보를 트리거하도록 이를 구성하여 사전 유지보수를 지원할 수 있습니다.

이를 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.

  • 공장 전체의 기계 상태 파악
  • 위험 또는 문제가 발생하기 전에 파악
  • 만성적인 기계 고장 문제 해결
  • 가동 중단 시 MTTR을 최대 5% 단축
  • 운영 효율성을 최대 15% 향상
  • 수동 데이터 수집 시간을 최대 70% 절감

로크웰 오토메이션의 자산 신뢰성 서비스로 중요 자산을 효과적으로 관리할 수 있는 방법을 알아보십시오.

원격 모니터링 서비스

분산되어 있거나 접근하기 어려운 자산에 연결

원격 모니터링을 통해 기계를 더 유연하게 모니터링, 유지보수 및 작동할 수 있습니다. 또한 운영 시 점점 증가하는 데이터 및 연결된 장치를 관리하는 데도 도움이 되며, 특히 숙련된 작업자가 부족한 상황에서 유용합니다.

자산 모니터링 향상: 분산되어 있거나 접근하기 어려운 자산에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. 원격 모니터링을 통해 자산 성능을 즉시 파악하고, 분석을 수행하는 장비에 접근하는 시간을 절약할 수 있습니다.

현장 작업자 지원: 생산 현장에서 네트워크 기술이 확산되고 있습니다. 복잡한 시스템과 엄청난 양의 데이터로 인해 IT 및 유지보수 직원은 새로운 압박에 직면해 있습니다. 사내 또는 타사 원격 모니터링을 통해 추세를 모니터링하고, 문제를 해결하고, 개선 사항을 파악하여 이러한 직원들의 부담을 완화할 수 있습니다.

장비제조업체 지원 확대: 원격 기계 모니터링이 등장함에 따라 장비제조업체는 고객을 지원할 새로운 기회를 얻게 되었습니다. 장비제조업체는 문제를 해결하기 위해 현장을 직접 방문하지 않고도 고객의 생산 현장에 연결함으로써 문제 해결을 시작할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 원격 모니터링 서비스

에 대해 자세히 알아보십시오.

네트워크 및 데이터 보안 서비스

지적재산권 및 기타 중요한 정보 보호

로크웰 오토메이션의 산업용 네트워크 서비스는 지적재산권 및 기타 비공개 정보를 보호할 수 있도록 도와 드립니다. 로크웰 오토메이션은 모든 방어 지점을 공격받을 수 있다고 가정하는 심층적인 다층 보안 방식을 채택합니다. 로크웰 오토메이션의 서비스는 자산 및 설계, 구현, 보안 모니터링에 이르는 전체 보안 라이프사이클을 포괄합니다.

로크웰 오토메이션의 산업용 네트워크 서비스에 대해 자세히 알아보기

클라우드 분석 서비스

분석 인프라 및 인터프리터

복잡한 애플리케이션에 대한 지원을 찾는 데는 많은 어려움이 따릅니다. 산업용 사물인터넷(IIOT)이 계속 성장함에 따라 디지털 혁신을 거듭하고 커넥티드 엔터프라이즈를 채택하게 될 것입니다. 정보를 만들고 관리하고 활용하는 능력이 무엇보다도 중요합니다. 이를 위해서는 최신 분석 전략에 대한 심층적인 이해가 필요합니다.

로크웰 오토메이션의 클라우드 분석 서비스는 성능 데이터를 모니터링, 저장 및 시각화합니다. 보안 웹 포털 또는 직접적인 경보를 통해 배포하여 잠재적인 문제에 대한 세부 정보와 문제가 발생하기 전에 이를 해결하는 방법에 대한 지침을 얻을 수 있습니다. 기계가 사내 공장에 있든 한 대륙 떨어진 애플리케이션에 있든, 어디서든 중요한 자동화 자산을 확인할 수 있습니다.

모바일 솔루션

언제 어디서든 정보를 활용하여 생산성 향상

모바일 연결은 기계 및 기존 HMI에서 해방시켜 줍니다. 이제 필요한 때와 상황, 장소에서 정보를 얻을 수 있습니다.

작업자를 정보에 연결

모바일은 사용자에게 정보를 알리고 사용자를 지원합니다. 예를 들어, 디지털 작업 시스템의 프로세스 정보는 경보 기반 알림을 생성할 수 있습니다. 이러한 알림은 작업자의 위치와 관계없이 작업자에게 전달되고 작업자는 해당하는 조치를 취할 수 있습니다. 마찬가지로 배치 작업자는 모바일 레시피 관리 소프트웨어를 사용하여 이해하기 쉬운 그래픽으로 표시되는 실시간 이벤트를 보고 이에 대응할 수 있습니다.

FactoryTalk TeamONE: 33초 혁신

생산 현장의 모바일 장비가 클라이언트 이상이지만 스마트 노드일 경우 어떻게 될까요? 작업자들이 실시간으로 협업하고 문제를 해결할 수 있도록 이들을 연결할 수 있다면 어떻게 될까요? 여러 연결 유형 및 운영 체제에서 이 모든 작업을 수행할 수 있다면 어떻게 될까요?

FactoryTalk® TeamONE™은 그러한 이점을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 목표는 산업의 이동성을 재정의하고, 작업자의 생산성을 매시간, 그리고 모든 역할에서 33초 끌어올리는 것입니다.

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.