안전 시스템 개발 툴

안전 시스템 개발을 간소화하여 시간을 단축하고 규제 준수 향상

안전 라이프사이클 방법론을 통해 안전 시스템 개발 시간을 획기적으로 단축하고 규제 준수를 향상할 수 있습니다. 이 접근 방법은 안전 표준과 로크웰 오토메이션의 개발 툴에 요약되어 있습니다.

안전 시스템에 대한 투자 수익(ROI)을 이해하고, 안전 라이프사이클을 통한 진행 과정을 문서화 및 관리하고, 안전 시스템을 개발하는 방법과 특정 안전 기능에 대한 세부 정보를 알아보십시오. 이러한 툴을 사용하면 시스템이 규제를 준수하고 생산성이 향상됩니다.

Safety Automation Builder

이 무료 소프트웨어를 통해 안전 시스템 개발 간소화

Safety Automation Builder®는 장비 안전 설계와 검증을 간소화하고 시간과 비용을 절감할 수 있도록 도와주는 무료 소프트웨어 툴입니다. 위험 평가 소프트웨어*와 통합하여 기능적 안전 라이프사이클을 일관되고 안정적이며 문서화된 방식으로 관리할 수 있습니다.

SISTEMA 둘은 장비 제어 시스템의 안전 관련 부품에서 획득한 Performance Level의 계산을 자동화합니다.

사전 엔지니어링된 안전 기능

안전 기능 성능: 설정, 구성, 배선

장비 안전 기능을 사용하려면 입력 장치, 로직 장치, 출력 장치를 비롯한 다양한 요소가 필요합니다. 이러한 기능은 ISO 13849-1에 명시된 Performance Level에 따라 계산된 보호 수준을 제공합니다.

고객을 고려하여 구축된 이러한 안전 기능은 위험 및 속도 개발을 최소화합니다. 안전 기능 문서에서 제공하는 정보의 예를 들면 다음과 같습니다.

  • 설정 및 배선
  • 제품구성사양(BOM)
  • 배선 체계
  • 설정
  • 확인 및 검증 계획
  • Performance Level 계산

팔레타이저 장비 안전

더 안전한 장비에 대한 애플리케이션 가이드

팔레타이저 및 디팔레타이저 장비는 위험할 수 있습니다. 당사는 평가 프로세스, 장비 선택, 시스템 구성 및 검증이 포함된 팔레타이저 및 디팔레타이저 장비의 안전을 처리하기 위한 매뉴얼을 개발했습니다. 

개별 장비에 대한 철저한 계획을 수행해야 합니다. 당사의 컨설턴트는 이러한 계획을 개발하고 식별된 안전 문제를 해결하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

안전 투자 수익(ROI) 툴

재정적 안전 투자 수익(ROI) 이해

안전 프로젝트에 대한 투자 수익(ROI)에는 감소된 직/간접적 부상 비용, 기술 사용에 따른 생산성 향상, 기타 안전 애플리케이션에 고유한 문제가 포함됩니다.

 

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ko/KR_det_safety-dev-tools row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.