안전 서비스

안전 표준을 준수하여 위험을 낮추고 생산성 개선

글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 표준은 제조 생산성과 효율성을 높이고, 직원과 고객의 사기를 진작시키는 데 중요한 역할을 합니다.

종합적 안전 서비스의 잠재력 실현

안전이 꼭 생산성에 짐이 되거나 사업 비용을 증가시키는 것은 아닙니다. 사실 안전은 직원과 작업, 그리고 수익성에 보탬이 되는 강력한 수단입니다. 로크웰 오토메이션의 인력 및 자산 안전 서비스는 이러한 요구에 꼭 맞습니다. 직원을 보호하고 최신 표준을 준수할 수 있도록 돕겠습니다. 안전성 향상 및 위험 감소와 동시에 직원 및 자산 생산성을 극대화할 방법을 함께 찾아 드리겠습니다.

록아웃/태그 아웃 및 위험 에너지 제어

위험 에너지 제어 서비스는 디지털 방식이 지원되는 포괄적인 록아웃/태그 아웃 솔루션을 제공합니다. 록아웃/태그 아웃 서비스를 이용하면 모든 기계, 공압, 화학, 유압 또는 열 장비에 대한 루틴 유지보수를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 당사는 각 기업 고유의 위험 에너지 제어 필요를 평가합니다. 그런 다음 기업 내부 요구 사항과 주, 연방 및 세계 규제를 충족하는 솔루션을 맞춤 조정합니다. 포괄적인 안전 서비스 포트폴리오를 사용하는 당사의 서비스는 대체 보호 조치의 활성화도 지원합니다. 이러한 지원은 장비의 ADP(Alternative De-energization Procedures)에 확인되고 검증된 안전 제어 시스템을 제공합니다.

감사 및 서비스부터 교육 및 디지털화까지, 전 세계 기업은 직원을 안전하게 보호하는 가장 효율적인 방법으로 당사의 록아웃/태그 아웃 솔루션을 인정하고 있습니다.

전기 안전 서비스

아크플래시를 방지하기 위해 전기 안전에 투자하면 다음과 같은 이익을 얻을 수 있습니다.

  • 직원을 유해물로부터 보호
  • 생산성 손실 없이 안전 향상
  • 장비의 표준 준수 유지
  • 직원 인식 및 교육 관리

당사는 고객이 루틴 유지보수를 사전에 계획하고 아크플래시 또는 폭발로 연결될 수 있는 잠재적인 조건을 식별하여 완화하도록 지원할 수 있습니다. 당사의 포괄적인 아크플래시 연구는 시스템과 장비를 철저하게 분석하여 위험을 줄이고 직원 또는 계약업체의 역량을 강화하며 문서 작성을 개선하고 규정 준수를 달성하도록 지원합니다. 당사는 아크플래시 관련 문서 작성이 최신 상태이고 최신 표준을 준수하는지 확인할 수 있는 연간정기유지보수 계약도 제공합니다.

    장비 안전 서비스

    최대 규모의 글로벌 산업 안전 제공업체인 로크웰 오토메이션은 생산성을 향상하면서 상해와 비용을 줄이도록 지원합니다. 당사의 유연한 솔루션은 고객의 생산 필요를 충족하고 안전 절차를 적절하게 문서화하도록 설계되었습니다. 당사는 장비 위험을 평가하고 완화하는 데 필요한 단계를 식별하여 안전을 개선할 수 있도록 명확하게 정의된 프로세스를 사용합니다. 이러한 평가를 통해 공장 위험을 평가하도록 돕고 충분한 정보에 근거하여 직원 및 장비 안전을 개선하는 결정을 지원합니다. 설계의 철저한 검토와 장치 적용을 통해 전체적인 안전을 개선합니다. 정의된 파라미터와 표준 내에서 시스템이 운영되고 있는지를 검증합니다.

    산업 안전 표준 구현

    안전 평가

    장비 생산성을 높이고, 작업장 안전을 유지하십시오. 다음과 같은 안전 시스템 제어 설계, 통합 및 스타트업 서비스가 준비되어 있습니다.

    • 위험
    • 위해
    • 아크플래시 분석
    • CE 마크
    • 록아웃/태그 아웃
    • 정지 시간
    • 안전 회로
    • 프로세스 안전

    검증

    로크웰 오토메이션의 검증을 통해 안전 시스템이 올바르게 설치되었으며 기능이 정상적인지 확인할 수 있습니다. 회로 성능, 폴트 오차, 폴트 작동, 소프트웨어 로직, 장치 적용 및 장치 기능을 평가합니다. 모든 운영 모드에 대해 작동을 재설정합니다. 로크웰 오토메이션의 평가는 다음과 같습니다.

    • 안전 회로 분석
    • 장비 정지 시간 서비스
    • 적합성 감사
    • 안전 시스템 검증

    통합 및 스타트업

    장비 생산성을 높이고, 작업장 안전을 유지하십시오. 다음과 같은 안전 시스템 제어 설계, 통합 및 스타트업 서비스가 준비되어 있습니다.

    • 회로/로직 설계
    • 설치
    • 아크플래시 수정
    • MCC 아크플래시 업그레이드

    다음과 같은 규제 준수 컨설팅 서비스도 제공합니다.

    • Functional safety(ISO 13849-1 및 IEC 62061)
    • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
    • CE 적합성

    교육 서비스

    공인 TÜV Rheinland 인증 제공업체

    로크웰 오토메이션은 전 세계에서 가장 권위 있는 산업 안전 조직으로 손꼽히는 TÜV Rheinland와 협력하여 기술자 및 엔지니어를 위한 functional safety 전문가 교육을 제공합니다. 이러한 TÜV Rheinland 인증 교육 과정은 로크웰 오토메이션 안전 교육 제품의 토대 역할을 합니다. 과정에 대해 자세히 알아보려면 공인 대리점 또는 영업 사무소에 문의하십시오.

    OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ko/KR_det_services-saf row-7

    무엇을 도와 드릴까요?

    로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.