안전 성숙도

안전, 생산성 및 규제 준수 향상

최고의 제조업체는 세 가지 핵심 요소로 그룹화되는 일반적인 모범 사례를 사용하여 5 ~ 7% 더 높은 OEE, 2 ~ 4% 더 적은 돌발적인 가동 중지 시간, 절반 미만의 평균 작업자 상해율을 달성합니다. 세 가지 핵심 요소는 문화(행동), 규정 준수(절차), 자본(기술)입니다. 장비를 구축하든 사용하든 상관없이, 안전 성숙도는 생산성 및 안전 향상과 같은 의미입니다.

엔드 유저 및 장비 제조 업체의 안전 성숙도

안전 및 생산성 성과 향상

문화, 규제 준수, 자본 등을 망라하여 안전 문제에 포괄적으로 접근하는 기업은 생산성과 효율성을 높이고, 직원의 사기를 강화하고, 브랜드 이미지를 보호할 수 있습니다. 장비 제조 업체의 경우 이러한 요소를 수용하여 안전 및 생산성을 개선하고 글로벌 규정을 준수하는 고부가가치 장비 설계를 작성할 수 있습니다. 이 방식으로 여러 국가의 고객이 고유의 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

안전 성숙도 프로그램 구현

안전 성숙도의 평가 및 계획 방법 이해

안전 성숙도 프로그램을 구현하는 첫 번째 단계에서는 안전 성숙도 수준을 측정하여 강점과 약점을 파악하고, 진행 과정을 도표로 작성합니다.

안전 성숙도 향상을 위해 로크웰 오토메이션이 개발한 검증된 5단계 프로그램을 링크된 문서에 요약해 두었습니다. EHS와 엔지니어링 간의 협업을 통해 최적의 조건에서 프로그램을 평가하고 구현해 보십시오.

우수한 장비 제조

장비 제조 업체로서 귀사의 가치 제고

장비 설계에 최고의 안전을 적용하여 엔드 유저가 생산성을 대폭 늘리고 현대 안전 표준을 준수할 수 있도록 지원하십시오. 이렇게 하면 귀사의 제품을 경쟁업체의 제품과 차별화하고 값비싼 장비의 비용을 정당화할 수 있습니다.

IIoT를 통해 안전 성능 향상

작업자 행동, 장비 규제 준수 및 동향에 대한 통찰

산업용 사물인터넷(IIoT)의 성능을 활용하십시오. 안전 및 운영 데이터로부터 얻은 통찰력을 바탕으로 안전 규제 준수와 성능을 지속적으로 개선합니다.

커넥티드 엔터프라이즈는 작업자 행동, 장비 규제 준수, 안전 종료 또는 중단의 원인, 안전 문제점 및 동향에 대한 실시간 통찰력으로 안전 전문가의 역량을 강화합니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ko/KR_det_safety-maturity row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.