직원 지원 및 교육

글로벌 기술 격차에 맞서도록 직원 준비

중요한 지식과 경험을 갖춘 직원들이 은퇴하여 직장을 떠나고 있지만, 그 자리를 대신할 자격을 갖춘 젊은 직원의 수는 부족합니다. 엎친 데 덮친 격으로, 스마트 제조의 바람이 새로운 인력 수요를 낳는 중입니다. 비즈니스 시스템과 산업 시스템의 융합, IIoT(산업용 사물인터넷) 기술의 도입 등으로 인해 새로운 기술도 필요합니다. 이러한 기술 격차는 전 세계가 해결해야 할 과제입니다. 문제가 커질수록 생산성 감소 및 출시 기간 지연의 위험도 커집니다.

역량 강화 및 기술 격차 해소

신기술 수요는 증가하는 반면 숙련된 인재 확보는 어려워짐

오래된 직원들이 퇴사하고 새로운 역량이 요구되는 새로운 기술이 등장함에 따라 유능한 신입 직원의 필요성이 훨씬 더 중요하게 부각되고 있습니다. 철저한 인력 개발 및 교육 전략은 인력 문제로 인한 위험을 줄여 줍니다. 로크웰 오토메이션의 직원 지원 및 교육 서비스로 기술 격차가 작업에 영향을 미치지 않도록 해야 합니다. 직원들에게 힘을 실어 주고, 필요한 수준만큼 팀의 권한을 늘려 주십시오. 인력 충원을 통해 중요 기술의 부족 사태를 해결하고, 중요 기술을 확보 및 구축하고, 생산성을 유지하는 한편 고객의 수요에 부응할 수 있습니다.

가동 중단 시간의 위험 해소

해당 분야 전문성 및 지원 서비스로 예정에 없는 가동 중단 시간 최소화

기존 직원의 능력 범위를 벗어나는 전문 기술이 필요한 상황에 처한 적이 있을 것입니다. 로크웰 오토메이션의 능숙한 엔지니어들을 간편하게 이용하여 그러한 상황을 해결하고 예정에 없던 가동 중단을 최소화할 수 있습니다. 이 엔지니어들은 "필요할 때" 현장에 파견되어 고객을 지원합니다. 경제적인 온라인 지원 또 전화 지원으로 기존 직원을 보조할 수도 있습니다.

작업자 역량 활성화

포괄적인 교육 기회로 기술 격차 해소

기존 직원들로 생산성, 품질, 안전 목표를 달성하고 계십니까? 로크웰 오토메이션의 현장 교육, 가상 강의실, eLearning 수업을 통해 직원의 역량을 강화하고 기술 격차를 해소하십시오. 이러한 교육은 모든 수준의 기술 향상을 목표로 고안되었으며, 세계 어디서나 현지 언어로 이용할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션이 교육 필요성을 평가한 다음 각 현장에 가장 잘 맞는 방식으로 교육을 실시합니다.

직원 보완

사내/외 해당 문제 전문가의 지원으로 역량 강화

팀의 활동 범위를 넓혀 보십시오. 로크웰 오토메이션이 보유한 해당 문제 전문가들이 회사 안팎에서 기존 직원들에게 힘을 실어 드립니다. 시동 지원에서 종합 서비스 계약에 이르는 다양한 서비스를 자유롭게 선택하십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/ko/KR_det_workforce-support-training row-5
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/ko/KR_det_workforce-support-training row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.