원격 모니터링 및 분석

핵심 자산의 성능을 이해하고 개선

자산 성능을 이해하는 것은 운영을 최적화하고 가동 중단 시간으로 인한 비용을 예방하기 위한 핵심 요소입니다. 원격 모니터링 및 분석은 장비를 모니터링하고 중요한 성능 분석을 수집하는 데 도움이 되는 간단하고 안전한 접근 방식입니다. 이 서비스는 자산의 작동 수준에 대한 중요한 정보를 제공하고, 성능이 허용되는 성능 기준을 벗어나면 이를 알립니다.

Get Connected

간단하고 안전한 연결로 위험을 최소화하고 생산성을 극대화

작업자마다 필요한 자산이 다릅니다. 작업자는 로크웰 오토메이션의 역할 기반 액세스 제어를 사용하여 회사 전체의 각 현장 및 장치에 원격으로 액세스할 수 있습니다. 연결하면 시각화, 분석 및 대시보드 툴을 사용하여 다양한 장치에 대한 중요한 정보를 볼 수 있습니다.

물론 원격 액세스는 보안이 유지될 경우에만 가치가 있습니다. 로크웰 오토메이션의 플랫폼은 IT 승인 및 아웃바운드 전용 통신을 사용하여 자산 및 전송되는 모든 정보에 대한 액세스를 보호합니다. 또한 로크웰 오토메이션은 VPN 솔루션에서는 제공되지 않는(N/A) 고급 보안 기능을 제공하여 연결 및 지적재산권을 더 안전하게 보호합니다. 여기에는 장치 수준의 세부적인 액세스, 엔드 유저 원객 액세스 제어, 원격 세션 로그가 포함됩니다.

최신 정보 확인

작업자가 정보에 입각한 더 스마트한 의사 결정을 내리도록 지원

원격 모니터링에서 수집할 수 있는 정보를 통해 자동화 장비의 성능을 확인할 수 있습니다. 여기에서 생산 데이터, 자산 및 시스템 상태, 기타 정보를 볼 수 있습니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 작업자가 각자의 역할에서 더 나은 의사 결정을 내리도록 지원할 수 있습니다.

원격 모니터링 및 분석 플랫폼을 사용하여 다음을 할 수 있습니다.

  • 중요한 정보 수집 및 저장
  • 하나의 포털에서 상태, 가동시간 및 경보를 보고, 보고서 실행
  • 문제가 발생하면 프로그램에서 이메일이나 문자 메시지를 통해 경보
  • 중요 파일 및 구성을 보관하여 재해 복구 계획에 활용
  • 적시에 적절한 사람과 적절한 정보 공유

Get Ahead

운영을 최적화하고 업무 방식을 혁신

원격 모니터링 및 분석은 일상적인 프로세스 개선 및 문제 해결 이상의 가치를 제공합니다. 또한 이 서비스를 통해 대규모 운영을 최적화하고 업무 방식을 혁신할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 폴트가 발생하기 전에 이를 예측하여 가동 중단 시간 복구를 단축할 수 있도록 지원합니다. 공급망을 통합하는 데 도움이 되는 툴을 구현할 수 있습니다. 특정 번호가 충족되면 자동으로 보충하도록 재료 주문을 설계할 수 있습니다. 맞춤형 대시보드를 구축하여 특정 필요에 가장 중요한 생산 데이터 및 자산 또는 시스템 상태를 볼 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/industrial_asset_mgmt/ko/KR_det_remote-asset-monitoring-analytics row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.