장비 재 제조

원래 작동 조건으로 Allen-Bradley 장비 복원

가동 중단 시간을 줄이고 공장과 장비의 유지보수를 개선하려면 필요할 때 고품질 수리를 제공하는 믿음직하고 안정적인 서비스 파트너가 필요합니다. 검증되고 일관된 프로세스를 확립하면 Allen-Bradley 및 Reliance Electric 장비를 원래의 작동 조건으로 복원하여 장비가 안정적으로 작동하도록 할 수 있습니다.

재 제조 서비스

Allen-Bradley 및 Reliance Electric 제품에 대한 공장 인증 수리

로크웰 오토메이션의 세계 10대 ISO 인증 장비 재 제조 시설에서는 본래 제조 프로세스와 동일한 고품질 부품, 표준 및 사양을 사용합니다. 다시 말해 자동화 장비를 새것처럼 또는 그 이상의 상태로 복원하여 성능을 개선하고 제품 수명을 연장할 수 있습니다. 선택한 서비스 레벨과 해당 지역에 따라 재 제조된 모든 장비에는 12개월, 18개월 또는 24개월 보증이 포함됩니다.

또한 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • Rockwell Automation OEM 지정 구성요소
  • 해당되는 업데이트/개선 사항 설치
  • 작동 중지/노후 구성요소 교체
  • 기능 및 부하 테스트
  • 청소 및 외형 복원

교환 서비스

우선 순위 서비스를 통해 교체 부품 빠른 배송

우선 순위 서비스를 이용하면 교체용 부품을 신속 배송으로 보내 드립니다.

  • 전 세계 여덟 곳의 교환 허브에서 50,000여 종의 카탈로그 품목 제공
  • 1억 달러 이상의 제품 교환 가능
  • 서비스 부품 허브의 글로벌 네트워크
  • 24시간 연중무휴로 비상 서비스 이용 가능
  • 비보증 유닛을 30일 안에 반환하는 경우 반송 비용 면제

재 제조란 무엇입니까?

Rockwell Automation의 독점 재 제조 프로세스를 통해 Allen-Bradley 제품 복원

다음은 장비의 수명을 연장하기 위한 단계입니다.

  • 수령 및 확인
  • 수정 및 기능 향상:
  • 구성 요소 확인/교체
  • 기능 및 부하 테스트
  • 환경 시뮬레이션
  • 최종 품질 검사
  • 안전한 배송

전과 후: 차이점 확인

무허가 수리 업체를 이용해 발생하는 품질 저하 방지

제품이 어떤 상태로 Rockwell Automation 제조 센터에 도착하는지, 어떤 복원 및 테스트 작업을 거쳐 고객에게 반환되는지 궁금하십니까? 110여 년에 달하는 Allen-Bradley 제품 제조 경력을 자랑하는 Rockwell Automation은 OEM 지정 구성요소의 유일한 공인 서비스 공급업체입니다.

산업 수리 서비스

어떤 제조업체의 자동화 장비든 관계없이 수리 가능

Rockwell Automation은 7,000여 제조업체의 200,000여 품목에 대해 산업 수리 서비스를 제공합니다. 단일 소스 수리 제공업체를 이용하여 운영을 간소화하고 고품질 결과를 달성할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/product_application_support/ko/KR_det_remanufacturing-exchange row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.