업무 지원 자료

종료된 이후에도 교육 지속

Rockwell Automation의 경험에 비추어 볼 때 생산 현장에서 일반적으로 발생하는 대부분의 오류는 체계적인 절차에 따라 제거할 수 있습니다. 수상 경력이 있는 업무 지원 자료는 중요 작업 정보를 제공하여 가장 나쁜 순간에 발생할 수 있는 오류를 최소화합니다.

편리한 직무 특화 성능 지원

교육이 아무리 효과적이더라도 시간이 경과하면 자주 사용하지 않는 정보는 잊혀질 수 있습니다. 기술이 계속해서 복잡해지고 있는 만큼 장기적인 성능 향상을 위해서는 중요 정보를 다시 기억해 내는 것이 필수적입니다.

Rockwell Automation이 도와드리겠습니다. 로크웰 오토메이션 업무 지원 자료는 중요 작업 정보를 제공합니다. 절차 가이드, 문제 해결 가이드, 참조 가이드를 비롯한 포괄적인 기술 및 작업 기능을 지원합니다. 이러한 지원은 다양한 언어로 제공되며 나쁜 순간에 발생하는 오류를 최소화할 수 있도록 도와줍니다.

올바른 업무 지원 자료는 생산 시간과 가동 중단 시간, 최대 성능과 최소 작동 간에 차이를 만들 수 있습니다.

구매 또는 가격 정보에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 대리점 또는 영업 사무소에 문의하십시오.

업무 지원 자료의 유형

빠른 참조 가이드

빠른 참조 가이드에는 Rockwell Automation 장비를 구성할 때 신속하게 참조할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어별 정보가 수록되어 있습니다. 일반적으로 빠른 참조 가이드에서 파라미터별 정보를 찾을 수 있습니다.

사용 가능한 참조 가이드 참조

절차 가이드

절차 가이드에서는 가장 일반적인 소프트웨어 및 하드웨어 관련 작업에 대한 세부적인 단계별 지침을 제공하여 사용자가 Rockwell Automation 제어 장비를 프로그래밍, 구성, 문제 해결 및 테스트할 수 있도록 도와줍니다.

사용 가능한 절차 가이드 참조

문제 해결 가이드

Rockwell Automation 문제 해결 가이드에는 시스템에서 발생 가능한 폴트를 안내하는 흐름도(flowchart)가 포함되어 있습니다. 이러한 가이드는 생산 현장에서 사용하기 위한 용도로 제작되었으며 포켓 사이즈이므로 휴대가 용이합니다. 문제 해결 가이드에는 절차, 에러 코드 정보 및 상태 표시기 목록과 권장 조치, 참조 차트, 하드웨어 및 소프트웨어 다이어그램이 포함되어 있습니다.

사용 가능한 문제 해결 가이드 참조

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/workforce_support_training/field_projects/ko/KR_det_job-aids row-3

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.