Installed Base Evaluation

시설 전체를 파악

운영 개선을 위한 가장 좋은 방법은 현장을 완전하게 이해하는 것에서 시작됩니다. Installed Base Evaluation™(IBE® 서비스)을 통해 시설 내부는 물론 회사 전체의 핵심 성능 정보를 손쉽게 수집하고 분석할 수 있습니다.

회사 전반의 이니셔티브 지원

회사 전체의 IT 및 OT 자산 이해

회사 전체의 업무상 중요한 활동을 실행하는 모든 부분을 파악하면 여러 이점을 얻을 수 있습니다. 예비 부품 및 단종된 장비의 상태를 알면, 각 현장에서 가동 중단 위험이 가장 높은 요소를 보여 주는 기업 위험 프로파일을 만들 수 있습니다.

로크웰 오토메이션은 Installed Base Evaluation 서비스를 통해 표준 방법론을 사용하여 이러한 데이터를 수집하고 단 몇 주 만에 실질적인 정보 기반 보고서를 제공합니다.

Installed Base Evaluation 서비스를 이용하면 다음과 같은 전사적 이니셔티브를 지원할 수 있습니다.

  • 가장 중요한 자산 식별
  • 단종 위험 감소
  • 기업 창고 및 예비 부품 이니셔티브 관리
  • 모든 자산에 최신 제품구성사양(BOM) 확보

하드웨어

Installed Base Evaluation으로 실질적인 인텔리전스 제공

Installed Base Evaluation이 중요한 공장 자산 및 상태를 철저히 분석해 주므로 자산의 지원 및 단종 관리와 관련하여 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Installed Base Evaluation을 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 과잉 재고를 파악하고 제거하여 비용을 절감함으로써 순자산 수익률(RONA) 개선
  • 중요 예비 부품이 현장에 있는지 확인하여 생산 및 유지보수를 지원함으로써 가동시간을 늘림
  • 레거시 장비 지원과 관련된 위험을 파악하고 완화
  • 설치된 기초 자산에 영향을 미칠 수 있는 요소를 정확히 파악하여 장비를 업데이트하거나 새로운 라인 추가

소프트웨어

IT 자산 및 마이그레이션 위험을 파악하여 의사 결정 개선

소프트웨어 재고 평가는 IT 하드웨어, 소프트웨어 자산, 버전, 마이그레이션 위험 가능성을 파악합니다. 로크웰 오토메이션은 정보를 수집하여 로크웰 오토메이션 및 Microsoft 소프트웨어에 대한 세부적인 분석을 제공합니다.

로크웰 오토메이션의 평가는 자동화 장비 마이그레이션에 대비하여 위험 및 비용 절감 기회를 기반으로 조치를 취할 수 있도록 기준을 제시합니다. 예를 들어, 이 서비스는 사용하지 않는 소프트웨어를 제거하고 동시 라이센스로 마이그레이션할 기회를 파악할 수 있습니다. 또한 로크웰 오토메이션은 잠재적 비호환성을 방지하기 위해 하드웨어 및 해당 운영 체제에서 특정 소프트웨어 업그레이드를 지원하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

소프트웨어 재고 평가를 이용하면 다음이 가능합니다.

  • 설치된 모든 소프트웨어 및 IT 자산 문서화
  • 현재 운영 체제 및 자동화 장비 하드웨어가 소프트웨어 업그레이드를 지원하는지 여부를 확인하고, 마이그레이션 요구 사항 파악
  • 동시에 작동해야 하며 라이센스 기반이어야 하는 소프트웨어 패키지를 확인하여 성능 개선
  • 라이센싱 및 지원 최적화

기업

회사의 기계와 장비를 완벽하게 분석

기업 Installed Base Evaluation 서비스에는 여러 현장의 소프트웨어 재고 평가 또는 Installed Base Evaluation이 포함될 수 있습니다. 기업 IBE 서비스는 위험이 높은 위치 및 위험이 높은 기계와 같은 요소에 기반하여 맞춤화하거나, 여러 시설의 특정 사업부에 집중할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/modernization_migration/ko/KR_det_ibe row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.