ICS Triplex 레거시 제품 지원

ICS Triplex 레거시 안전 시스템에 대한 지원 및 업그레이드 옵션

ICS Triplex® 레거시 안전 시스템의 지원 옵션, 예비 부품, 전화 및 현장 지원, 제품 수리를 갖추고 있습니다. 또한 안전 자문 서비스, 시스템 수정, 확장 및 업그레이드를 제공합니다. 사업 목표를 불문하고 레거시 컨트롤 제품 시스템을 관리할 수 있습니다.

지원 및 유지보수

ICS Triplex 레거시 제어 시스템 지원

일부 산업 제어 시스템 Triplex 레거시 제어 시스템에는 업그레이드 옵션이 제공됩니다. 고객은 프로세서만 교체할 수 있습니다. 이러한 방식으로 설치된 I/O 및 현장 배선을 유지하고, 이후 운영 요건에 맞는 업그레이드 옵션을 제공합니다. 이 중요한 옵션을 통해 향상된 기능, 가동 중단 시간 최소화를 실현하며, 경우에 따라 기존 시스템을 실행하는 동시에 업그레이드할 수도 있습니다.

Plantguard의 시스템 및 모듈 고객을 위해, 공장 출하 시 직접 교체 가능한 Alternative Trusted Module을 개발했습니다. 정기적으로 부품을 교체하고 싶다면 Alternative Trusted Module을 설치하십시오.

또한 다양한 지원 서비스도 갖추고 있습니다. 이런 서비스로는 기술 제품 및 시스템 지원, 제품 수리, 정기 및 특수 유지보수, 시스템 수정, 확장 및 업그레이드 등이 있습니다.

제공되는 지원:

  • Regent
  • Regent+Plus
  • Triguard SC300E
  • CS 300
  • SFD 2000
  • SSD 2000
  • GP Elliot SO & G120
  • ICS 2000
  • PLC 2000
  • MESD 2000
  • Sentry 1 & 2
  • TMC T6000 시리즈

제품의 현재 라이프사이클 상태에 대해 자세히 알아보기

오일 & 가스 안전 시스템을 업그레이드하는 방법

오일 & 가스 업계에서 안전 시스템을 업그레이드하기 위한 현대화 전략

오일 & 가스 업계의 최근 사건을 보면 가장 높은 기준의 안전성이 반드시 필요합니다. 이러한 사건 때문에 중요한 안전 사건이 작업자, 환경 및 사업에 영향을 미칠 가능성이 드러났습니다. 생산 설비를 관리하는 오일 & 가스 생산업체와 해당 작업자에게는 높은 수준의 안전성이 필요합니다. 우수한 안전 수준을 바탕으로 직원, 환경 및 자산을 보호하고 가동시간을 최대로 유지하며 운영 차질을 최소화할 수 있습니다.

안전 시스템 업그레이드의 동인

안전 시스템 업그레이드의 비즈니스 사례

가공 공장에서 안전 시스템을 업그레이드하기로 결정하는 것은 결코 가볍게 생각할 일이 아닙니다. 이런 결정을 내리기까지는 흔히 복잡한 과정을 거치게 되며, 다양한 요인과 관계자들이 영향을 미칩니다. 그러나 자산 소유자라면 누구나 안전 시스템을 업그레이드해야 할 이유를 만나게 됩니다.

지원

전화 지원

부품 및 수리:
+44 (0) 1621 879527

RTS 기술 지원:
+44 (0) 1621 854444

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/distributed_control_systems/ko/KR_det_legacy-icst row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.