보증 연장

최대 투자 보호: 운영

보증 범위를 확장하여 계획되지 않은 수리 비용을 절감하고 예정되지 않은 가동 중단 시간 이벤트를 단축합니다. 보증 연장 서비스는 기존 및 새로운 Allen-Bradley® 하드웨어에 대한 원래의 공장 보증을 최대 4년까지 연장합니다.



신뢰할 수 있고 편리한 보증 범위

보증 연장 서비스는 중요한 보호 서비스를 제공하여 안심할 수 있도록 해줍니다. 보증에는 수리 가능한 Allen-Bradley 전기 장비가 포함되며 재 제조 및 교환 서비스로 뒷받침됩니다. 로크웰 오토메이션의 표준 1년 장비 보증을 최대 4년까지 연장합니다. 이 서비스는 원래 보증 기간 내에 언제든지 주문할 수 있습니다.

이점:

  • 장비 오작동 또는 오류 관련 비용 절감
  • 예정에 없는 가동 중단 시간 이벤트 기간 감소
  • 전체 유지보수 비용 절감
  • 평균 수리 시간(MTTR) 단축
  • 별도의 구매 주문서 없이 교체 부품을 빠르고 쉽게 획득
  • 고품질 부품 수리에 대한 단일 통화 및 비용 방지

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/product_application_support/ko/KR_det_extended-warranty row-2

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.