PLC-5에서 ControlLogix로 마이그레이션

마이그레이션을 계획할 때의 옵션 평가

고객님께서는 Allen-Bradley® PLC-5® 제어 시스템이 단종(End of Life) 단계에 들어갔다는 공지를 확인했습니다. 하지만 직원의 능력이 부족하거나, 추가적인 가동 중단 시간이 우려되거나, 대규모 마이그레이션을 위한 자본이 부족하여 마이그레이션을 보류했을 수도 있습니다.

마이그레이션을 위한 유용한 자료

PLC-5 제어 시스템은 가장 널리 설치된 제어 플랫폼이지만 예비 부품, 수리된 장치 및 숙련된 엔지니어가 점점 더 부족해지고 있습니다.

풍부한 자원으로 마이그레이션을 지원하고, 다양한 옵션으로 라이프사이클 계획을 선제적으로 수립할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션, 시스템 통합업체/솔루션 제공업체 등 믿음직한(Trusted) 파트너와 협력하거나 독자적으로 작업할 수도 있습니다. 로크웰 오토메이션은 프로세스 간소화를 위한 전체 현대화/마이그레이션 서비스 및 툴 포트폴리오를 제공합니다.

자체 작업

로크웰 오토메이션은 노후 시스템을 위한 다양한 셀프 서비스 마이그레이션 리소스를 제공합니다.

  • 간편한 하드웨어 선택 및 컨버전 애플리케이션
  • 자동화된 소프트웨어 코드 컨버전 툴
  • 컨트롤러 및 I/O 배선 컨버전 시스템
  • 네트워크 인터페이스 모듈

PLC-5 패키지형 마이그레이션

PLC-5 패키지형 마이그레이션은 엔드 유저, 시스템 통합업체 및 장비제조업체에 매력적인 쉽고, 빠르고, 경제적인 옵션입니다. 연결된 장치와 슬레이브 컨트롤러를 그대로 둔 상태에서 하나의 PLC-5 랙과 최대 네 개의 원격 I/O 랙을 마이그레이션합니다. 코어 컨트롤러와 섀시를 마이그레이션하여 향후의 현대화를 위한 기반을 구축하면서 효율성을 확보할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션과 함께 마이그레이션 프로젝트를 수행하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 매일 PLC 마이그레이션 및 컨버전을 수행하는 핵심 엔지니어 그룹에 의한 일관된 제공
  • 로크웰 오토메이션의 품질 관리 시스템에 의해 관리되고 엔지니어링 표준 및 프로세스를 준수함
  • 평균 16시간의 시뮬레이션 테스트 및 엔지니어링 동업자 검토
  • 로크웰 오토메이션의 공장에서 훈련된 엔지니어 중 한 명을 추가하여 새로운 제어 시스템 시운전 지원

PLC-5 패키지형 마이그레이션은 DH+, 원격 I/O 등과 같은 기존 네트워크에서 장치 및 원격 I/O 랙과 통신하는 간단한 분산 애플리케이션에 적합합니다.

맞춤형 현대화

크고 복잡한 설치를 사용하는 엔드 유저는 IT 및 OT를 커넥티드 엔터프라이즈와 병합할 때의 비즈니스 이점을 효율적으로 활용할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 컨버전 및 마이그레이션 서비스에서는 맞춤 견적 마이그레이션을 지원합니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/modernization_migration/ko/KR_det_plc5-migration row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.