자산 신뢰성 서비스

자산 성능 및 위험 감소를 통해 공장 생산성 향상

자산 내부의 막대한 유지보수 데이터에 액세스는 할 수 있지만, 이러한 데이터를 유용한 제조운영 인텔리전스로 전환하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 기업 자산 인텔리전스를 통해 기계 및 장비 성능을 강화하고, 위험을 줄이고, 생산성을 높여 보십시오.

성과 기반의 신뢰성 프로그램

공장 생산성 및 장비 신뢰성 향상

로크웰 오토메이션의 자산 관리 및 신뢰성 서비스 팀에서는 탄탄한 산업 전문성은 물론 자동화 제어 기술에 대한 지식, 지속적 개선 프로세스, 신뢰성 기법, 자산 인텔리전스 시스템 등을 활용합니다. 로크웰 오토메이션의 성과 기반 프로그램을 다음에 이용해 보십시오.

  • 장비 신뢰성 평가
  • 유지보수 프로그램 개발
  • 개선 프로젝트 구현
  • 자산 인텔리전스 서비스 및 관리형 프로그램 제공
  • 엔지니어링 서비스 보강

로크웰 오토메이션과 협력한다는 것은 설치된 제품에 대한 지원 서비스 그 이상을 의미합니다. 로크웰 오토메이션은 프로세스와 시스템 안에서 제품을 서비스함으로써 공장의 생산성을 높이고, 자산의 라이프사이클 전체에 걸쳐 효과적으로 관리해 드립니다.

자산 추적 및 성능

유지보수 인텔리전스로 정보에 입각한 선제적 의사 결정

로크웰 오토메이션의 진단 신뢰성 서비스는 미션 크리티컬한 통합 장비 라인에 대해 간소한 유지보수 전략을 적용할 수 있도록 하는 자산 인텔리전스 시스템입니다.

이 솔루션은 공장 장치 및 장비 전반에 기술을 배포하여 모니터링 및 분석을 수행합니다. 안정적인 유지보수를 위한 지속적 개선을 통해 운영의 위험을 줄여 드립니다.

또한 서비스의 일환으로 로크웰 오토메이션의 해당 분야 서비스 전문가가 장비 성능을 면밀하게 추적하고, 생산 시설의 신뢰성을 개선할 수 있도록 조언합니다.

이점 및 결과:

  • 시스템 전반의 네트워크 장치 상태 파악
  • 자동화된 장치 식별 및 추적으로 수작업 수집 시간을 최대 70% 단축
  • 사전 구축된 모니터링 및 이벤트로 위험 및 문제가 발생하기 전에 경보 수신
  • 가동 중단 시 원격으로 문제를 해결하여 MTTR을 최대 5% 단축
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/industrial_asset_mgmt/ko/KR_det_asset-reliability row-3

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.