통합 아키텍처

실시간 정보 및 제어

통합 제어 시스템은 산업 자동화 솔루션의 스마트 제조를 뒷받침합니다. 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처® 시스템을 사용하면 구체적인 요구 사항에 맞춰 장비나 라인 수준에서 개별적으로 산업 제어 시스템을 구축할 수 있습니다. 그런 다음 이를 복합 라인이나 공장 전체로 확장하여 전사적 사업 목표를 달성하면 됩니다. 고성능 아키텍처로 진화한 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 시스템은 제어 기능과 정보를 통합하여 보다 지능적인 기술, 향상된 생산성, 그리고 안전한 환경을 갖춘 커넥티드 엔터프라이즈를 실현합니다.

복합 자동화 제어

복합 제어를 인프라 하나로 통합

산업 제어 시스템을 하나의 인프라로 통합하면 운영 효율과 생산성이 향상됩니다. 여러 가지 이기종 제어 시스템 대신 공통의 프레임워크 하나를 도입하면 설치 및 운영과 유지보수가 능률화됩니다. 로크웰 오토메이션의 Logix 제어 플랫폼은 고객의 요구에 맞는 확장성과 성능을 발휘합니다.

자동화 설계 생산성

단일 설계 환경으로 시스템 설계 프로세스 가속화

로크웰 오토메이션의 Studio 5000 자동화 엔지니어링 및 설계 환경® 툴은 설계와 엔지니어링 애플리케이션을 하나의 프레임워크로 통합합니다. 향상된 작업 흐름과 라이브러리 기능을 사용하여 시장 또는 사업 환경의 변화에 더욱 신속하게 대응할 수 있습니다. Studio 5000으로 자동화 생산성을 높이고, 프로젝트 라이프사이클에 걸친 비용을 절약하고, 총 소유 비용을 절감해 보십시오.

설계 프로세스 가속화



산업 제어 시스템의 보안 위험을 평가하고 문제를 해결하십시오.

정보 솔루션의 이점

생산 데이터를 사용하여 실질적인 정보 생성

로크웰 오토메이션의 시각화, 보고 및 분석 솔루션은 효율성, 품질, 에너지 관리 수치 등의 핵심 성과 지표를 모니터링합니다. 판독하기 쉬운 대시보드에서 이러한 수치를 전사적으로 활용할 수 있으며, 역할 기반의 상황별 정보에 따라 조치를 취함으로써 시스템과 프로세스를 개선할 수 있습니다.

정보 솔루션에 대해 자세히 알아보기

산업 시스템과 엔터프라이즈 시스템 통합

공통 네트워크 인프라

EtherNet/IP™는 장비제조업체 및 엔드유저가 네트워크 인프라를 효과적으로 통합하는 데 사용되는 강력한 통신 플랫폼입니다. EtherNet/IP를 사용하면 모션, 시간 동기화, HMI, 인텔리전트 모터 컨트롤, 프로세스 기기, 안전 등 모든 네트워크 성능을 공통의 네트워크 인프라 하나에서 이용할 수 있습니다.

산업용 네트워크에 대해 자세히 알아보기

제어 제품 및 기술

확장 가능한 다목적 제어

로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처 포트폴리오에는 제어, 시각화, 모션, 네트워크 제품군이 포함되어 있습니다. 또한 Studio 5000 설계 환경은 통합 제어 및 정보 핵심 인프라입니다.

설계 및 설치에서 운영과 유지보수에 이르기까지 모든 제조 단계에서 프로세스를 개선하십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pagecapabilities/automation_control/ko/KR_det_integrated-architecturerow-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.