산업 자동화 및 제어

확장 가능한 스마트 장비를 개발하여 스마트 제조 실현

산업 자동화 시스템 기술이 급속히 발전하면서 생산 현장의 장비와 기업 간의 긴밀한 통합에 대한 요구가 거세지고 있습니다. 이러한 통합을 위해서는 안전한 네트워크 인프라, 효율적인 데이터 수집을 위한 스마트 장비, 데이터를 실질적인 정보로 변환할 수 있는 능력이 필요합니다.

전사적으로 제어 기능과 정보를 통합하고 공장, 현장, 시설 및 인력을 서로 연결하여 운영을 최적화할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 제어 시스템, 모터 컨트롤 및 스마트 장비 포트폴리오를 통해 산업 자동화 및 제어 솔루션을 제공합니다. 이들 세 가지 플랫폼의 조합은 요구 사항에 맞는 가장 효율적인 산업 자동화 시스템을 개발할 수 있도록 설계되었습니다.

산업 자동화를 위한 확장 가능 포트폴리오

최신 기술 기반

커넥티드 엔터프라이즈의 구축을 시작하려면 개별 제품의 모음이 아니라 모든 장비가 완벽하게 통합된 자동화 및 제어 시스템이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 장비 수준 시스템과 엔터프라이즈 시스템 간의 격차를 허물고, 의사 결정을 개선하기 위한 제품, 소프트웨어, 서비스를 발전시켜 왔습니다.

로크웰 오토메이션은 최신 기술을 기반으로 확장 가능한 미래 보장형 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 안전한 실시간 인프라를 구축하고 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

안전한 단일 네트워크 인프라

산업 시스템과 엔터프라이즈 시스템 통합

운영 과정 전체에 걸쳐 공유할 정보를 선택하고 실제로 공유하는 방법을 개선해야 한다는 제조업체들의 요구가 날로 거세지고 있습니다. 실시간 정보를 받아 사용하면 비즈니스의 생산성과 민첩성이 향상됩니다. EtherNet/IP™ 네트워크를 통해 공장과 엔터프라이즈를 안전하고 믿음직하게 연결해 보십시오. 로크웰 오토메이션은 종합적인 개방형 시스템 접근 방식으로 기업 전체를 안전하게 연결해 드립니다. 로크웰 오토메이션의 제품, 솔루션 및 전문 서비스를 이용하여 네트워크 인프라, 산업 보안, 자동화 및 정보 솔루션까지 확보하십시오.

확장 가능한 컴퓨팅

장비를 훨씬 더 효과적으로 활용

확장 가능한 컴퓨팅은 다양한 장치에 컴퓨팅 기능을 통합하여 장비를 더 효과적으로 활용할 수 있게 합니다. 이제 결정을 내려야 할 장비 자체에서 정보에 더 가까이 접근해 보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Capabilities Landing capabilities/ko/KR_cap_automation-control row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.