Loading

담수화 기술 및 응용 전문성

담수화 운영을 신뢰성 있게 유지하기 위한 글로벌 지원
연결합시다
공장 담수화를 위한 해수 역삼투 시스템
상하수도 및 폐수 처리
  • 상수도
  • 폐수
  • Smart Water

염수 그 이상

담수화는 특히 물이 부족한 지역에서 전 세계적인 담수 부족 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 중요한 솔루션을 제공하는 동시에 담수화 프로젝트를 실행하는 것은 결코 간단하지 않습니다. 이러한 이니셔티브는 복잡하며, 종종 여러 시스템, 공급업체 및 규제 요구 사항을 포함합니다. 또한 두 프로젝트가 정확히 동일한 경우는 없습니다. 각 프로젝트는 현지 환경 조건에서 에너지 제약 및 인프라 제한에 이르기까지 고유한 요구 사항을 가지고 있습니다.

이러한 과제를 극복하기 위해 담수화 시설에는 적절한 기술과 함께 전체론적이고 통합된 접근 방식이 필요합니다. 가장 성공적인 솔루션은 단일 소스 프로젝트 제공을 통해 위험을 최소화하고, 입증된 애플리케이션 전문성, 에너지 효율적인 산업 자동화 및 강력한 사이버보안 보호를 통해 운영 효율성을 지원합니다.

귀사의 담수화 파트너

Rockwell Automation은 담수화 프로젝트를 더욱 예측 가능하고 수익성 있게 만드는 이상적인 기술 파트너입니다. 표준화된 프로세스 제어 시스템, 모터 제어 및 첨단 디지털 기술을 제공함으로써 간소화된 엔지니어링과 단순화된 시스템 아키텍처를 통해 CapEx를 줄일 수 있도록 지원합니다.

또한, 당사의 통합 솔루션은 에너지 효율성을 개선하고, 프로세스 실시간 가시성을 향상시키며, 더욱 스마트하고 반응성이 뛰어난 운영을 가능하게 함으로써 OpEx 위험을 줄여줍니다. 새로운 시설을 설계하든 기존 시설을 업그레이드하든, Rockwell은 프로젝트를 시간과 예산 내에서 장기적으로 최적화할 수 있도록 입증된 도구와 전문 지식을 제공합니다.

Rockwell Automation의 담수화 솔루션은 지능형 장치, 선도적인 제어 시스템 플랫폼, 표준화된 애플리케이션 소프트웨어 및 디지털 기술의 힘을 활용하여 즉각적인 이점을 제공하고 필요에 맞게 확장 가능한 Connected Enterprise®를 구축합니다.

그룹 관리

모듈화

  • 글로벌 담수화 표준을 충족하는 상용 기성품 솔루션으로 엔지니어링 노력과 비용 절감
  • IEC 62443 준수 기술로 네트워크 보호 지원
  • 다학제, 전체 범위 프로젝트 실행을 통해 복원력 구축
  • 인공 지능, 분석 및 머신 러닝으로 운영 효율성 극대화
노트북 대시보드

재사용 가능한 소프트웨어

  • 사전 테스트된 재사용 가능한 소프트웨어 모듈로 시운전 가속화
  • 해수 역삼투압(SWRO) 애플리케이션 전반에서 반복성 향상
  • 표준화된 제어 패널 설계로 엔지니어링 시간 단축
  • 플랜트 제어 시스템 배포에서 일관성과 신뢰성 확보
장치 권장사항

통합 솔루션

  • 전체 범위의 전력 및 프로세스 플랫폼 제공으로 CapEx 위험 감소
  • 통합 사이버보안 솔루션을 통한 운영 효율성 향상
  • 지능형 산업 자동화 도구를 사용하여 운영 및 정기 유지보수 최적화
  • SWRO 담수화 공장을 위해 특별히 설계된 종합적인 종단간의 솔루션에 의존

주요 기능

책상에 앉아 있고 앞에 여러 대의 컴퓨터 화면이 있는 제어실에 앉아 있는 백인 남성.

라이브러리

당사의 솔루션에는 표준 애플리케이션 코드와 사전 설정된 템플릿 및 배포 도구가 포함된 강력한 소프트웨어 라이브러리가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 시스템 개발을 가속화하고 프로그래밍 오류를 줄이며 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 달성하여 탈염 플랜트 제어 시스템을 더 빠르고 효율적으로 배포할 수 있도록 합니다.

산업 4.0 현대 공장: 시설 생산 라인을 제어하는 여성 작업자와 대화하는 프로젝트 엔지니어, 인공 지능 및 머신 러닝이 향상된 조립 프로세스를 보여주는 화면이 있는 컴퓨터 사용

사이버보안 및 네트워크

당사의 사이버보안 및 네트워킹 솔루션은 PlantPAx® 지침에 따라 IEC-62443 규정 준수를 위해 구축되어, 산업 자동화에 대한 업계 표준 충족을 지원합니다. 설계부터 구현까지, 확장 가능한 네트워크 아키텍처를 제공하여 진화하는 사이버 위협으로부터 담수화 운영을 보호하는 동시에 시스템 성능에서 우수한 신뢰성을 제공합니다.

두 대의 화면 모니터에서 작업하는 여성

분석 및 최적화

저희 분석 및 최적화 도구는 실시간으로 운영 효율성을 측정할 수 있도록 하여, 성능을 미세 조정하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다. 개선이 필요한 영역을 식별함으로써 에너지 사용을 최적화하고, 폐기물을 줄이며, 더욱 지속 가능하고 비용 효율적인 담수화 운영을 실현할 수 있습니다.

TV화면에서 동료의 발표를 지켜보는 여성

자산 관리

자산 관리 솔루션은 담수화 시설 전반의 시스템 가용성과 성능을 모니터링하는 데 도움을 줍니다. 시스템 라이프사이클 관리 도구를 통해 정기 유지보수를 사전에 계획하고, 장비 수명을 연장하며, 장기적으로 지속적인 운영을 유지할 수 있습니다.

Rockwell Automation 왼쪽 Bug 로고

글로벌 지원

Rockwell Automation의 글로벌 지원을 통해 담수화 프로젝트가 어디에 있든 전문가의 애플리케이션 및 시스템 지원을 받을 수 있습니다. 당사의 서비스에는 전 세계 신뢰할 수 있는 전문가 네트워크를 기반으로 운영을 원활하고 효율적으로 유지하기 위한 기술 지원, 수리 및 유지보수가 포함됩니다.

이점

캘린더

위험 관리

고급 모니터링 시스템을 사용하여 기술 및 운영 위험을 줄입니다. 정기 유지보수 일정을 배포하여 운영 효율성과 신뢰성을 확보합니다.

Arrow Gear

생산 최적화

최첨단 기술과 표준 프로세스를 활용하여 용량 계획을 최적화하고 자원 활용을 극대화합니다. 공장 전반에 걸친 제어 및 분석을 활용하여 수율과 자산 활용을 최적화합니다.

잎

지속 가능성 추진

염수 처분을 관리하기 위한 조치를 구현하고, 에너지와 전력을 스마트하게 사용하면서 물 관리를 균형 있게 조절합니다. 에너지 비용에 대한 실시간 가시성을 확보하고, 에너지를 절약할 수 있는 영역에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

사례 연구

디지털 트윈 기술이 유지보수를 개선합니다
디지털 트윈 기술이 유지보수를 개선합니다
Case Study
Case Study
디지털 트윈 기술이 유지보수를 개선합니다
IDE Americas는 디지털 트윈 기술을 사용하여 담수화 플랜트가 필터 멤브레인의 유지보수를 개선할 수 있도록 지원합니다.
자세히 보기

리소스

상하수도 및 폐수 처리
상하수도 및 폐수 처리
산업
산업
상하수도 및 폐수 처리
Your industrial water treatment systems can run at peak efficiency and lower overall cost with our power and process control systems.
자세히 알아보기
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Press Release
Press Release
Rockwell Automation supports UAE water strategy
Rockwell Automation has provided medium-voltage variable-frequency drive solutions for the Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plant.
자세히 알아보기
LifecycleIQ 서비스
LifecycleIQ 서비스
솔루션
솔루션
LifecycleIQ 서비스
라이프사이클 서비스는 제조 시설이 모든 라이프사이클 단계에서 보다 빠르고 스마트하며 민첩하게 작업할 수 있도록 지원합니다.
자세히 알아보기
담수화 프로젝트를 간소화할 준비가 되셨습니까?

Rockwell Automation이 위험을 줄이고, 성능을 최적화하며, 깨끗한 물을 더욱 효율적으로 공급하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 전문가와 상담하십시오.

문의하기

다른 사용자도 본 항목

Loading
Loading
Loading
Loading

귀하의 활동을 기반으로

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 상하수도 및 폐수 처리
  4. Chevron LeftChevron Left 담수화 기술 및 응용 전문성