철강 산업은 지금까지 대대적인 변화를 겪었고, 앞으로 변화는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 글로벌 경쟁과 변화하는 기술에 대응하기 위해서는 효율성을 향상해야 합니다. 로크웰 오토메이션의 전담 산업 팀은 애플리케이션과 프로세스 경험을 살려 기업을 위한 최적의 제어 솔루션을 만듭니다. 이 팀은 다양한 고객 요구에 대처할 수 있도록 실시간 제어를 구현하고 핵심 프로세스 파라미터를 유지하도록 지원합니다. 이러한 솔루션은 일관적인 금속 속성을 갖춘 고품질 제품을 생산하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 수율을 높이고 에너지 비용을 최소화하여 톤당 생산 원가를 낮출 수 있습니다.
모든 제철 프로세스 단계에서 더 많은 가치 창출
생산성을 향상하고 에너지 소비를 최적화하는 시스템
매일 다양한 도전 과제에 직면하고 있습니다. 무역 전쟁은 시장을 더 복잡하게 만들고, 은퇴 인력은 해결해야 할 기술 격차를 남긴 채 경영진을 떠나고 있으며, 전 세계 철강 산업은 엄청난 가동률로 운영되고 있습니다.
이 모든 내용이 너무도 익숙하십니까?
다행히 이러한 문제를 완화할 방법이 있습니다. 철강 공장에서 중요한 작업을 최적화하고 유지 관리하려면 전문성과 현대적인 통합 기술이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 운영을 보호하면서 경제성과 성능 요건을 충족하는 광범위한 프로세스 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 확장 가능하고 유연하며 쉽게 통합할 수 있으므로 생산성을 높이고, 비용을 절감하고, 에너지 소비를 줄이고, 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.
MES로 금속 제품 현대화
제조 실행 시스템, 금속 산업이 처한 과제 해결에 도움
오늘날의 고도 경쟁 시장에서 오래된 장비와 은퇴 인력의 다음과 같은 문제는 도전 과제로 작용합니다.
- 근로자 은퇴 및 진단 기능의 부재
- 생산 인텔리전스 결여
- 시장 조건 변화에 대응하는 유연성 부족
- 수동 레시피 및 주문 관리
- 제품 추적 기능 또는 계통 정보를 제공하지 못하는 단절된 노후 시스템
금속 운영에서 MES 시스템이 제공하는 혜택
현대식 MES는 공장 내 모든 인력에게 실시간 정보를 간편하게 제공합니다. 작업자는 이러한 통찰을 바탕으로 생산성을 더 높이고 장비와 자재를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다. 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 다운타임 감소
- 폐기물 감소
- 스캐쥴링 및 용량 계획에 따른 통합 생산
- 추적 기능 및 계통 정보 통합
- 생산 변동성 및 재작업 감소
공장 운영 극대화
크레인 자동화 및 자동 보관 솔루션
금속 생산 시설에서 직원들의 안전을 보장하고 장비 성능을 극대화할 새로운 방법을 찾고 계십니까? 로크웰 오토메이션은 그 마음을 이해합니다. 생산 공장은 연중무휴로 24시간 가동됩니다. 현재의 시스템과 요구 사항, 문제를 평가하는 것은 복잡한 과정입니다. 귀사의 업종, 귀사의 강점, 귀사의 시스템, 그리고 운영 목표를 이해하는 파트너가 있으면 도움이 됩니다. 산업 기반의 해당 분야 지식으로 무장한 로크웰 오토메이션의 전문가들과 의미 있는 상담을 나누어 보십시오. 작은 첫걸음이 큰 한걸음으로 바뀌는 동안, 그 사이의 모든 문제가 해결됩니다. 로크웰 오토메이션이 도와드릴 수 있습니다.
발전의 필요성을 깨닫고 실질적인 조치를 취한다면 무수히 많은 이익을 만나게 됩니다. 효율성을 높이고, 더 나은 성능을 발휘하고, 재고 관리를 개선하고, 안전 프로세스를 강화할 수 있습니다.
AIC 철강 생산 제어 시스템
매끄러운 프로젝트 실행을 구현하는 Integrated Architecture 엔지니어링 툴
Automazioni Industriali Capitanio s.r.l. (AIC)은 다국적 시스템 통합업체입니다. 이 회사는 주로 금속 산업용 자동화 시스템을 설계, 제조 및 판매합니다. 최근 인도에서 시행된 신규 압연 공장 프로젝트에서 AIC는 자사의 전문성과 로크웰 오토메이션의 제품 및 해당 분야 경험을 결합하여 굉장히 촉박한 시간 안에 완벽하게 통합된 제어 솔루션을 개발했습니다. AIC는 Logix, Panelview™, 인텔리전트 모터 컨트롤 시스템을 사용한 덕분에 이 프로젝트를 짧은 기간 안에 완료할 수 있었습니다. AIC는 첫 번째 생산 단계에서 최적의 생산율을 달성했습니다.
제품 및 기능
탁월한 운영 효율 목표를 달성하는 데 도움이 되는 폭넓은 솔루션 포트폴리오
로크웰 오토메이션의 제품 및 서비스 포트폴리오는 자동화, 모터 컨트롤, 안전 및 비쥬얼라이제이션을 포괄하는 솔루션을 금속 관련 기업에 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 사물인터넷(IoT) 기술로 공장 센서와 장비에 완벽하게 접근할 수 있도록 함으로써 데이터에서 정보, 실천으로 이어지는 흐름을 뒷받침합니다.