오늘 미래를 만들어가세요.
생명과학 제조업체들은 특히 치료 유형의 변화와 규제가 변경됨에 따라 생산 속도와 수량을 늘려야 한다는 압력을 더 많이 받고 있습니다.
기술 통합을 통해 생산성을 최적화하고 현재 요구 사항을 충족하며, 기존 시스템을 보유하고 있더라도 조화롭게 작동하는 솔루션을 구현하기 위해 더 빠르고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
중요한 이유
통합 접근 방식은
긍정적인 결과 도출:
효율성 향상
설치 및 시운전 시간 최대 50% 단축
생산 최적화
확장성을 고려한 유연성을 바탕으로 고급 자동화 기능 활용
위험 감소
여러 생산 라인에서 일관된 품질 유지
미래형 설비
eBook 다운로드
일회용 기술, 구형 시스템, 정보, 연결 기능 및 모듈형 모바일 설계를 활용하면 현재의 목표를 달성하는 동시에 미래의 성공을 위한 발판을 마련할 수 있습니다.
아래 eBook을 다운로드하여 자세히 알아보세요.
시작할 준비가 되셨나요?
로크웰 오토메이션의 컨설턴트가 앞으로 나아갈 길을 계획할 수 있도록 도와드립니다. 아래 양식을 작성하여 지금 시작하세요.