항공기 자동화를 통한 더 스마트하고 빠른 항공우주 생산 달성
Oliver Wyman의 최근 연구에 따르면 전 세계 상업용 항공기 기단은 2033년까지 33% 증가하여 36000대 이상이 될 것으로 예상됩니다. 향후 수십 년 동안 세계 상업용 항공기 기단을 두 배로 늘리는 항공우주 제조 운영의 발전이 이루어질 것입니다. 또한 SpaceX와 Blue Origin이 설계 및 제작 중인 차세대 우주선은 재사용 가능한 발사 시스템을 통해 더욱 빠르고 더 많은 페이로드를 운반할 것으로 예상됩니다.
가까운 미래에 항공우주 및 방위 산업에서 성공하려면 수요를 충족하고 운영의 안전과 보안을 유지하는 데 집중해야 합니다.
이는 항공우주 생산에서 새로운 가능성을 열어주는 매우 효율적인 디지털 우선 전략을 요구합니다. 이 전략은 다음과 같습니다.
사람, 생산성 및 지적 재산을 보호하는 데 도움이 되는 탄력적이고 동적인 사이버보안 솔루션을 사용합니다.
데이터 및 디지털 기술을 사용하여 공장 현장의 중요 장비 자산을 연결하여 실시간으로 상태, 생산성 및 규정 준수를 모니터링합니다.
현대적인 안전 기술을 활용하여 작업자 위험을 최소화하고 생산성을 높입니다. 예를 들어, 향상된 실시간 장비 모니터링, 웨어러블 기술을 통한 작업자 상황 인식 개선, 예측/예방 유지보수 작업을 위한 IoT 센서 및 디스플레이 등이 있습니다.
항공우주 제조업체이든 공급업체이든 상관없이, 당사의 항공우주 및 방위 자동화 및 디지털 솔루션 및 서비스는 더 스마트하고 효율적이며 안전하게 연결된 생산을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.