스마트 제조를 위한 로크웰 오토메이션의 분산제어시스템(DCS) – PlantPAx 5.0으로 비즈니스 운영 과제를 해결하고, 생산성과 수익성을 향상하십시오.
경쟁이 치열한 오늘날 시장 상황에서 공장 전반의 통합 시스템을 지원하는 인프라를 갖추는 것은 스마트 팩토리의 핵심 요소입니다. 화학, 발전, 오일 및 가스 산업 제조업체들은 도전적인 시장 상황에 대응하는 것은 물론, 비용 절감, 자산 활용 및 인력 효율성을 향상하기 위한 플랫폼을 고려해야 합니다.
로크웰 오토메이션의 산업용 분산제어시스템(DCS)인 PlantPAx 5.0은 화학, 발전, 오일 및 가스 산업 고객의 비즈니스 운영 과제를 보다 효율적으로 해결할 수 있도록 모든 자동화 시스템을 유연하게 통합하여 조직의 생산성과 효율성을 높이고 비용을 절감하여 보다 나은 비지니스 의사 결정을 내릴 수 있게 합니다. 컨트롤러, 사이버 보안 아키텍처, 개선된 시스템 가용성, 워크플로우를 기반으로 하는 새로운 프로세스 기능을 통해, 공장의 라이프사이클 전반에 걸친 부가가치 창출 및 비용 절감을 경험해 보십시오.
· 공장 전반의 제어 및 최적화 : 공통의 자동화 플랫폼으로 공장 핵심 영역을 완전히 통합합니다. 프로세스 제어, 분산 제어, 전력 제어, 정보 및 안전 제어 등 공장 전반에 걸친 인프라를 하나로 연결하여, 관리를 용이하게 하고 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
· 확장 가능한 모듈형 아키텍처 : 동일 플랫폼을 단일 스테이션이나 대규모 분산제어 아키텍처에 적용함으로써 데이터 복제 없이 간편하게 통합 가능합니다. 이를 통해 시장 출시 시간을 단축시키고, HMI, 배치 관리 및 데이터 수집 등 확장 가능한 시스템 기능을 사용할 수 있습니다.
· 개방성, 정보 기반, 보안성: EtherNet/IP를 기반으로 하는 개방형 통신 표준을 사용하여 기업 전반에 걸친 정보에 실시간 접근 및 손쉬운 활용이 가능합니다. 또한 가상화 및 모바일 솔루션을 활용하여 IT/OT와 하드웨어의 융합, 에너지 절감 및 심층 사이버 보안에 대한 체계적인 접근 방식으로 효율적인 의사결정을 가능하게 합니다.
로크웰 오토메이션의 분산제어시스템(DCS), PlantPAx 5.0과 함께 효율적인 프로젝트 구현으로 공장 운영 라이프사이클 전반의 생산성, 수익성을 향상하십시오.
* 경품안내 : 라이브 웨비나에 참여하신 분들께 푸짐한 경품을 드립니다 *