지금 바로 등록하시고 웨비나에 참석하셔서 다양한 옵션의 FactoryTalk Optix 포트폴리오에 대해 알아보십시오.
* 이벤트 : 라이브 웨비나에 참여하신 분들께 푸짐한 선물을 드립니다 *
새로운 차원의 협업, 확장성 및 상호운용성!
개방형 HMI 비주얼라이제이션 플랫폼 FactoryTalk® Optix™로 프로세스, 효율성 및 결과를 개선하십시오.
FactoryTalk Optix는 클라우드 기반HMI 플랫폼으로 전 세계 어디서나 언제든지, 모든 브라우저에서 액세스가 가능하여 고객, 파트너와 더욱 편리하게 협업할 수 있습니다. 장애 발생 시에도 원격으로 액세스하여 지원할 수 있기 때문에 시간과 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 원하는 기능만 신속하게 설치하여 비용 효율적으로 도입이 가능하며, 필요에 따라 기능을 확장하여 민첩성과 효율성을 높이고 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix Studio 소프트웨어를 데스크톱에 무료로 다운로드하여 오프라인으로도 애플리케이션을 구축할 수 있으며, 로컬 네트워크나 이동식 미디어를 사용해 배포할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix 소프트웨어는 산업용 컴퓨터나 타사 하드웨어에서도 실행이 가능합니다. OptixPanel 그래픽 터미널은FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어가 사전 설치되어 사용 및 유지보수가 간편한 올인원 HMI 어플라이언스입니다. 클라우드 기반 액세스를 허용하여 OPC UA 및 MQTT와 같은 통신 표준을 통해 데이터를 처리하며, 내장 드라이버는 모든 유형의 컨트롤러에 대한 연결을 지원합니다. 또한, PC보다 다양한 화면 크기로 제공되며 대상 시스템의 화면 크기를 감지하고 자동으로 조정되는 반응형 그래픽을 지원하여 특정 디스플레이 하드웨어에 얽매이지 않고 HMI를 개발할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 최신 HMI 플랫폼 FactoryTalk® Optix™를 선택해야 하는 이유?!
지금 바로 등록하시고 웨비나에 참석하셔서 다양한 옵션의 FactoryTalk Optix 포트폴리오에 대해 알아보십시오.
* 이벤트 : 라이브 웨비나에 참여하신 분들께 푸짐한 선물을 드립니다 *