Port Diagnostics
프로젝트가 온라인 상태인 경우, 컨트롤러의 내장된 이더넷 포트의 상태를 볼 수 있습니다.
- Controller Properties를 액세세스합니다.
- Controller Properties 대화상자에서 Port Configuration 탭을 클릭하십시오.
- Port Diagnostics 열에서 Ellipse 버튼을 클릭합니다.
이더넷 포트 진단

Port Diagnostics 대화상자에 진단 세부 정보가 표시됩니다.
포트 진단 세부 사항

파라미터 | 설명 |
|---|---|
Interface Counters | 오프라인 또는 온라인 상태이고 통신 오류가 발생한 경우에 Interface Counters 값에는 값이 지정되지 않습니다. |
Octets Inbound | 인터페이스가 수신한 옥텟 수를 표시합니다. |
Octets outbound | 인터페이스로 전송한 옥텟 수를 표시합니다. |
Unicast Packets Inbound | 인터페이스가 수신한 유니캐스트 패킷 수를 표시합니다. |
Unicast Packets Outbound | 인터페이스에서 전송한 유니캐스트 패킷 수를 표시합니다. |
Non-unicast Packets Inbound | 인터페이스가 수신한 비-유니캐스트 패킷 수를 표시합니다. |
Non-unicast Packets Outbound | 인터페이스에서 전송한 비-유니캐스트 패킷 수를 표시합니다. |
Packets Discarded Inbound | 인터페이스가 수신했지만 폐기된 인바운드 패킷 수를 표시합니다. |
Packets Discarded Outbound | 인터페이스에서 전송했지만 폐기된 아웃바운드 패킷 수를 표시합니다. |
Packets With Errors Inbound | 오류가 포함되어 있는 인바운드 패킷 수를 표시합니다(폐기된 인바운드 패킷은 제외됨). |
Packets With Errors Outbound | 오류가 포함되어 있는 아웃바운드 패킷 수를 표시합니다(폐기된 아웃바운드 패킷은 제외됨). |
Unknown Protocol Packets Inbound | 알 수 없는 프로토콜을 가진 인바운드 패킷의 수를 표시합니다. |
Media Counters | 오프라인 또는 온라인 상태이고 통신 오류가 발생한 경우에 Media Counters 값에는 값이 지정되지 않습니다. |
Alignment errors | 정수의 옥텟 길이를 가지고 있지 않은 수신 프레임의 수를 표시합니다. |
FCS errors | FCS 확인을 통과하지 않은 수신 프레임의 수입니다. |
Single collisions | 정확하게 1회의 충돌이 발생했지만 성공적으로 전송된 프레임 수를 표시합니다. |
Multiple Collisions | 복수의 충돌이 발생했지만 성공적으로 전송된 프레임 수를 표시합니다. |
SQE test errors | SQE 테스트 오류 메시지가 생성된 회수를 표시합니다. |
Deferred transmissions | 정체로 인해 최초 전송 시도가 지연된 프레임의 수를 표시합니다. |
Late collisions | 패킷 전송으로의 512 비트타임 이후에 충돌이 감지된 회수를 표시합니다. |
Excessive Collisions | 과도한 충돌로 인해 전송이 실패한 프레임의 수입니다. |
MAC transmit errors | 내부 MAC 서브레이어 전송 오류로 인해 전송이 실패한 프레임 수를 표시합니다. |
MAC receive errors | 내부 MAC 서브레이어 수신 오류로 인해 인터페이스에서 수신이 실패한 프레임 수를 표시합니다. |
Carrier Sense | 프레임을 전송하려고 시도할 때 캐리어 감지 상태가 손실되었거나 어설션되지 않은 회수를 표시합니다. |
Frame Too Long | 허용되는 최대 프레임 크기를 초과하는 수신 프레임의 크기를 표시합니다. |
Reset Counters | Reset Counter를 클릭하면 모듈 인터페이스 및 미디어 카운트 값이 0으로 설정되고 대화상자 값이 현재 카운터 값으로 업데이트됩니다. 오프라인 상태이거나 온라인 상태에서 통신 에러가 발생하면 Reset Counter가 희미하게 나타납니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.