컨트롤러에서 주요 폴트 활성화
컨트롤러 속성의 Major Faults 탭에 최근 I/O 폴트 정보를 표시하려면, I/O Properties 대화상자의 Connection 보기에서 Major Fault on Controller if Connection Fails While in Run Mode를 먼저 선택해야 합니다.
주의:
이 옵션을 선택하면 I/O 모듈의 연결 폴트로 인해 컨트롤러에 주요 폴트가 발생할 수 있습니다. 컨트롤러의 주요 폴트로 인해 설정된 폴트 상태로 출력이 변합니다.
컨트롤러에서 주요 폴트 활성화

Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서 모듈의 구성 속성을 모니터링할 때 Communication 폴트 메시지를 수신하면, 컨트롤러 속성에 있는 Major Faults 탭의 Recent Faults에 폴트 유형이 표시됩니다.컨트롤러 속성의 주요 폴트 탭

팁:
Minor Faults 및 Network 탭을 사용해서 사소한 폴트와 네트워크 폴트를 확인할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.