Controller 웹 페이지
컨트롤러는 컨트롤러 성능, 네트워크 성능 및 백플레인 성능을 추적하는 진단 웹 페이지 제공합니다. 컨트롤러 웹 페이지는 읽기 전용입니다.
중요:
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 33 이상에서는컨트롤러 웹페이지가
기본적으로 비활성화되어 있습니다.Studio 5000 Logix Designer®
- 컨트롤러 웹페이지를 활성화하려면 컨트롤러 속성의 Security 탭에서 확인란을 선택하십시오.

- CIP Security™애플리케이션의 경우,FactoryTalk® Policy Manager를 사용하여 웹 페이지를 활성화할 수도 있습니다.FactoryTalk® Policy Manager는 Controller Properties 확인란을 무시합니다.
진단 웹페이지를 액세스하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 웹 브라우저를 엽니다.
- Address(주소) 필드에 컨트롤러의 IP 주소를 입력하고 Enter를 누릅니다.
- 진단 웹페이지에 액세스하려면 왼쪽 탐색 모음의 링크를 사용하십시오. 일부 링크는 해당 링크가 포함된 폴더를 열어야만 접근할 수 있습니다.
EtherNet/IP 설정 및 안전 애플리케이션은 웹 페이지를 약간 수정할 수 있습니다. 일반적으로 웹 페이지는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- Home 웹 페이지는 장비 정보와 컨트롤러 상태를 제공합니다.
- Faults 웹 페이지는 컨트롤러의 주요 및 사소한 오류를 보여줍니다.
- Diagnostics 웹 페이지는 컨트롤러에 대한 통신 및 메시징 데이터를 제공합니다.
- Tasks 웹 페이지는 제어 및 통신 코어의 CPU 사용률을 보여주고 컨트롤러에서 실행 중인 태스크를 요약합니다.
- Browse Chassis 웹 페이지를 사용하면 로컬 섀시의 모듈에 대한 모듈 정보, 백플레인 통계 및 연결 통계를 볼 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.