Logix Designer 애플리케이션을 사용한 컨트롤러 진단
다음과 같은 상황에서는 컨트롤러 관리자의 I/O 모듈 옆에 경고 기호가 나타납니다.
- I/O 모듈에 폴트 또는 기타 상태가 있는 경우
- Run 모드 중에 I/O 모듈과의 연결이 실패하는 경우
컨트롤러의 주요 폴트와 I/O 모듈 폴트를 유발하도록 I/O 모듈이 설정된 경우, 다음 결과가 나타날 수 있습니다.
- 컨트롤러의 상태가 Faulted로 표시됩니다.
- 컨트롤러 상태가 Controller Fault로 표시되고 적색 점멸됩니다.
- 컨트롤러 상태가 Controller Fault로 표시되고 적색 점등됩니다.
- 컨트롤러 상태가 Controller Fault로 표시되고 적색 점등됩니다.
- I/O 모듈 상태가 I/O Not Responding으로 표시되고 녹색 점멸합니다.
컨트롤러의 주요 폴트와 I/O 모듈 폴트를 유발하도록 I/O 모듈이 설정되지 않은 경우, 다음 결과가 나타날 수 있습니다.
- 컨트롤러 상태가 현재 상태를 표시합니다(예를 들어, Rem Run).
- 컨트롤러 상태가 Controller OK로 표시되고 녹색 점등됩니다.
- I/O 모듈 상태가 I/O Not Responding으로 표시되고 녹색 점멸합니다.
컨트롤러의 I/O 오류
컨트롤러의 I/O 오류
컨트롤러의 I/O 오류

중요:
안전을 위한 고려사항
컨트롤러에 자동으로 폴트가 발생하도록 안전 연결을 구성할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.