Linx 기반 소프트웨어를 사용한 컨트롤러 진단

Linx 기반 소프트웨어에서도 진단 정보를 확인할 수 있습니다.
  1. Communications 메뉴에서 Who Active 또는 Network Browser를 선택합니다.
  2. EtherNet/IP™
    네트워크의 컨트롤러로 이동합니다.
    이 이미지는 Logix Designer에서 5380 컨트롤러를 찾아볼 수 있는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 Who Active에서 GuardLogix 5580 컨트롤러를 찾아볼 수 있는 위치를 보여줍니다.
    이 이미지는 네트워크 브라우저를 사용하여 ControlLogix 5590 컨트롤러를 찾아볼 수 있는 위치를 보여줍니다.
  3. 컨트롤러를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Device Statistics를 선택합니다.
Statistics 대화상자에는 다양한 정보가 표시됩니다.
이 이미지는 Logix Designer의 모듈 통계를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal