통신 손실 진단에 대한 고려 사항
통신 손실에 대한 응답 시간 및 진단 정보는 장치 및 구성 설정에 따라 달라집니다.
연결 유형 | 장치 작동 |
|---|---|
컨트롤러에 직접 연결 | 장비가 통신 손실을 보고합니다. 장비 통신 손실은 통신 어댑터의 진단으로 대체될 수 있습니다. |
컨트롤러에 연결되지 않음 | 컨트롤러에 연결되지 않은 통신 어댑터가 통신 손실 진단을 보고하지 않습니다. 통신 손실 진단을 적시에 보고할 수 있도록 상태 연결에 대한 통신 어댑터를 구성하도록 권장합니다. |
데이터 연결 | 장비가 통신 손실을 보고합니다. 장비 통신 손실은 통신 어댑터의 진단으로 대체될 수 있습니다. |
랙 최적화 연결 | 장비가 통신 손실 진단을 보고하지 않습니다. 통신 어댑터가 통신 손실 진단을 보고합니다. 랙 최적화 연결이 있는 장치는 직접 연결과 비교해 진단 세트가 적습니다. |
활성화된 경우, 자동 진단 기능은 다음을 활성화합니다.
- 컨트롤러 I/O 구성의 모든 장치에 대한 통신 손실 진단.
- 모든 금지 해제 및 활성화된 장치에 대한 장치 수준 자동 진단 평가.
장치 구성에서 특정 장치에 대한 자동 진단을 비활성화할 수 있습니다. 통신 손실 진단은 장치가 자동 진단을 비활성화하더라도 활성 상태를 유지합니다. 통신 손실 진단을 비활성화하려면 장치를 금지하거나 컨트롤러에서 자동 진단을 비활성화하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.