자동 진단

자동 진단은 프로그래밍 없이 HMI 및 기타 클라이언트에 장치 진단을 제공하는
Logix 5000®
컨트롤러의 시스템 수준 기능입니다. 진단에는 장치 설명 조건 및 상태 이벤트가 포함됩니다.
자동 진단은 펌웨어 버전 33 이상이 설치된 컨트롤러에서 기본적으로 활성화됩니다. Controller Properties 대화상자의 Advanced 탭에서 온라인 또는 오프라인 상태에서 전체 기능을 비활성화 및 활성화할 수 있습니다. 또한, 장치 구성에서 특정 장치에 대한 자동 진단을 비활성화할 수도 있습니다.
Controller Properties Advanced 탭
이 이미지는 Controller Properties Advanced 탭에서 Automatic Diagnostics를 활성화하는 방법을 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal