고급 시간 동기화
Advanced Time Sync 대화상자는
Cip sync™
시간 동기화와 관련된 정보를 표시합니다. 프로젝트가 온라인 상태이고 Date/Time 탭에서 Time Synchronization이 활성화된 경우에 한해 정보가 나타납니다.
중요:
정밀 시간 프로토콜(PTP) 소프트웨어
- 제어 시스템 네트워크에서 Precision Time Protocol(정밀 시간 프로토콜)을 관리/업데이트하는 소프트웨어에 대한 액세스는 PTP를 포함한 산업용 제어 시스템 시간 관리에 대해 교육을 받은 사용자로 제한되어야 합니다. 여기에는 로크웰 오토메이션에서 제공하는 PTP 업데이트 툴 또는 기타 공개적으로 사용 가능한 PTP 관리 소프트웨어가 포함됩니다. 제어 시스템이 실행되는 동안 업데이트가 잘못되면 제어 시스템 작동이 중단될 수 있습니다(주요 폴트 및 일부 장치가 오프라인으로 전환됨).
- 컨트롤러에서 PTP를 비활성화할 때 컨트롤러에 비활성화를 처리할 시간을 제공하려면 컨트롤러에서 WCT(WallClockTime)를 설정하기 전에 2초 지연을 사용하십시오. 그렇지 않으면 그랜드마스터 클럭이 WCT를 덮어쓸 위험이 있습니다.
Date/Time 탭에서 Advanced 탭을 클릭합니다.
컨트롤러 속성 날짜/시간 탭

Advanced Time Sync 대화상자가 열립니다.
고급 시간 동기화

Grandmaster Clock | |
|---|---|
Description | Grandmaster 클럭에 대한 정보를 제공합니다. Grandmaster 장치의 벤더가 이 정보를 관리합니다. 다음 정보가 지정됩니다.
수직 스크롤 바를 사용해서 데이터를 확인하십시오. |
Identity | Grandmaster 클럭의 고유 식별자를 표시합니다. 형식은 네트워크 프로토콜에 따라 달라집니다. 이더넷 네트워크는 MAC 주소를 식별자로 인코딩합니다. |
Class | Grandmaster 클럭의 품질 측정값을 표시합니다. 값은 0…255의 범위로 정의되는데 0은 최상의 클럭을 나타냅니다. |
Accuracy | PTP Epoch과 관련하여 Grandmaster 클럭의 예상 절대 정확도를 나타냅니다. 정확도는 25 nsec부터 시작해서 10 초를 또는 미정의 값으로 끝나는 점진적인 스케일로 지정됩니다. 정확도 값이 낮을 수록, 클럭 성능이 좋습니다. |
Variance | Grandmaster 클럭의 고유 안정성 속성 측정값을 표시합니다. 값은 로그 단위의 오프셋으로 표현됩니다. Variance가 낮을 수록, 클럭 성능이 좋습니다. |
Source | Grandmaster 클럭의 시간 원본을 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
Priority 1 / Priority 2 | 시스템의 다른 클럭에 대한 Grandmaster 클럭의 상대적 우선 순위를 표시합니다. 우선 수위 값의 범위는 0…255입니다. 가장 높은 우선 순위는 0입니다. 두 가지 설정값의 기본값은 128입니다. |
Local Clock | |
Synchronization Status | 로컬 클럭을 Grandmaster 기준 클럭과 동기화되어 있는지 여부를 표시합니다. 슬래이브 상태이고 마스터로부터 업데이트를 수신하고 있는 포트가 1개 있는 경우에 클럭이 동기화됩니다. |
Offset to Master | 로컬 클럭과 Grandmaster 클럭 사이의 편차를 나노초 단위로 표시합니다. |
Backplane State | 백플레인의 현재 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값: Initializing, Faulty, Disabled, Listening, PreMaster, Master, Passive, Uncalibration, Slave, None |
Ethernet State | 이더넷 포트의 상태를 표시합니다. 사용 가능한 값: Initializing, Faulty, Disabled, Listening, PreMaster, Master, Passive, Uncalibration, Slave, None |
Identity | 로컬 클럭의 고유 식별자를 표시합니다. 형식은 네트워크 프로토콜에 따라 달라집니다. 이더넷 네트워크는 MAC 주소를 식별자로 인코딩합니다. |
Class | 로컬 클럭의 품질에 대한 측정값을 표시합니다. 값은 0…255의 범위로 정의되는데 0은 최상의 클럭을 나타냅니다. |
Accuracy | PTP Epoch과 관련하여 로컬 클럭의 예상 절대 정확도를 나타냅니다. 정확도는 25 nsec부터 시작해서 10 초를 또는 미정의 값으로 끝나는 점진적인 스케일로 지정됩니다. 정확도 값이 낮을 수록, 클럭 성능이 좋습니다. |
Variance | 로컬 클럭의 고유 안정성 속성 측정값을 표시합니다. 값은 로그 단위의 오프셋으로 표현됩니다. Variance가 낮을 수록, 클럭 성능이 좋습니다. |
Source | 로컬 클럭의 시간 원본을 표시합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.