열 모니터링 및 열에 의한 폴트 동작

컨트롤러는 모듈 내부 온도를 모니터링하며 온도 상승 시에 작동할 수 있습니다.
중요: 주변(흡기) 온도에 대한 권장 제한 사항을 준수하고 섀시 주변에 필요한 공간을 적용하는 경우, 컨트롤러는 초기 경고(사소한 폴트) 온도에 도달하지 않습니다. 1756 ControlLogix 컨트롤러 기술 데이터(Publication 1756-TD001)를 참조하십시오.
열 모니터링
다음 그림은 온도의 단계와 컨트롤러가 온도 상승에 어떻게 반응하는지 보여주는 다이어그램입니다.
항목
설명
A
컨트롤러가 'T17:C35 Controller internal temperature is approaching operating limit(컨트롤러 내부 온도가 작동 한계값에 근접) 사소한 폴트를 발생시키고 Diagnostics 사소한 폴트 비트를 설정하는 임계치입니다. 폴트는 사소한 폴트 로그에 기록되지만, 전면 판넬에는 표시되지 않습니다. 온도가 적절한 범위로 돌아가는 경우, Diagnostics 사소한 폴트 비트가 지워지지만, 사소한 폴트 레코드는 남아 있습니다.
B
컨트롤러가 ‘CPU Temperature Faul’ 주요 복구 가능 폴트를 발생시키는 임계치입니다.
폴트 처리기가 폴트를 지우지 않으면 모듈은 폴트 모드로 들어가고 폴트를 Major 폴트 로그에 기록하고 전면 디스플레이에 'T17:C34 CPU Temperature Fault'를 표시합니다.
C
Hardware Preservation Hysteresis 제한값
D
이 범위에 있을 때 전원이 활성화되지 않음
E
컨트롤러가 `Hardware Preservation Fault(하드웨어 보존 폴트)’를 발생시키는 임계치로서, 모듈을 재설정하고 전원을 차단합니다.
비활성화된 전원 상태에서, OK 상태 표시기만 적색으로 켜집니다. Hardware Preservation Hysteresis 제한값 미만으로 냉각될 때까지 모듈이 전원을 공급하지 않습니다. 그 다음에 모듈은 폴트 모드로 들어가 폴트를 주요 폴트 로그에 기록하고, 전면 판넬에 ‘CPU Temperature Fault’라고 표시합니다.
F
적색 OK 상태 표시기를 작동시키고 온도를 모니터링하는 경우를 제외하면 컨트롤러에 대한 모든 전원이 차단됩니다.
중요: 온도 경고가 표시되면 모듈의 주변 온도를 낮추기 위한 조치를 취해야 합니다. 사소한 폴트를 확인하기 위한 릴레이 래더 로직 사용 방법은 Logix 5000 컨트롤러 메이저, 마이너 및 I/O 폴트 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM014)에서 확인할 수 있습니다. GSV 명령어를 사용하여 FaultLog 클래스 이름의 MinorFaultBits 속성을 읽을 수 있습니다. Diagnostics 사소한 폴트 비트(비트 17)가 설정되는 경우, 사소한 온도 폴트가 존재할 수 있습니다. Logix Designer 애플리케이션의 Controller Properties 대화상자에 있는 Minor Faults 탭에서 사소한 폴트가 온도 경고인지 확인하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal