안전 상태 메시지

일반적인 상태 메시지 이외에도 이러한 안전 메시지는 스크롤 메시지로 표시될 수 있습니다.
안전 상태 메시지
메시지
설명
No Safety Signature
안전 태스크가 안전 서명 없이 Run 모드입니다. 안전 서명을 생성하십시오.
Safety Unlocked
컨트롤러가 안전 서명과 함께 Run 모드이지만, 안전 잠금되지 않았습니다. 컨트롤러를 안전 잠금하십시오.
Safety Partner Missing
안전 파트너가 없거나 사용할 수 없습니다. 안전 파트너가 안전 컨트롤러 바로 우측에 있는 슬롯에 제대로 장착되었는지 확인하십시오. 컨트롤러는 SIL 3/PLe 구성에서만 이 메시지를 표시합니다.
Hardware Incompatible
ControlLogix 및 GuardLogix 전용
안전 파트너와 주 컨트롤러 하드웨어가 호환되지 않습니다. 컨트롤러는 SIL 3/PLe 구성에서만 이 메시지를 표시합니다.
Firmware Incompatible
ControlLogix 및 GuardLogix 전용
안전 파트너와 주 컨트롤러 펌웨어 버전이 호환되지 않습니다. 모듈을 올바른 펌웨어 버전으로 업데이트하십시오. 컨트롤러는 SIL 3/PLe 구성에서만 이 메시지를 표시합니다.
Safety Task Inoperable
안전 로직이 올바르지 않습니다.
예를 들어, 주 컨트롤러와 안전 파트너 사이에 불일치가 발생하거나, 감시 시간 초과가 발생하거나 또는 메모리가 손상되었습니다
.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal