I/O 폴트 코드

컨트롤러는 다음 중 하나의 형식으로 상태 디스플레이에 I/O 폴트를 나타냅니다.
  • I/O 폴트 Local:
    X #XXXX 메시지
  • I/O 폴트
    ModuleName #XXXX 메시지
  • I/O 폴트
    ModuleParent:X #XXXX 메시지
형식의 첫 번째 파트는 모듈에서 폴트가 발생한 위치를 나타내기 위해 사용됩니다. 위치가 표시되는 방법은
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에 지정되어 있는 I/O 설정과 모듈의 속성에 따라 달라집니다.
형식의 후반부인 #XXXX message는 I/O 폴트의 유형과 잠재적인 수정 조치를 진단하기 위해 사용될 수 있습니다.
이 항목은 Logix 5000 컨트롤러 및 I/O 폴트 코드와 Syslog 메시지, 1756-RD001에 연결됩니다. 링크를 클릭하면 파일이 자동으로 다운로드됩니다.
주요 폴트 권장 복구 방법은 Logix 5000 주요 및 사소한 I/O 폴트 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM014)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal