폴트 메시지

컨트롤러가 폴트를 표시하는 경우 다음과 같은 스크롤 메시지가 상태 디스플레이에 나타날 수 있습니다. 컨트롤러의 주요 및 사소한 오류를 모니터링하고 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Logix 5000 컨트롤러 주요, 사소한 및 I/O 오류 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM014)을 참조하십시오.
폴트 메시지
메시지
설명
Major Fault T
XX:CXX 메시지
유형이
XX
이고 코드가
XX
인 Major 폴트가 발견되었습니다. 예를 들어, 상태 디스플레이에 Major Fault T04:C42 Invalid JMP Target이라고 표시된 경우 잘못된 LBL 명령어로 점프하는 JMP 명령어가 프로그램되었습니다.
타입 1의 주요 오류(코드 60, 61, 62)에는 고유한 9자리 코드가 포함되어 있는데, 이 코드를
Rockwell Automation®
지원팀에 제공하여 문제 해결을 요청할 수 있습니다.
I/O Fault Local Local:
X #XXXX 메시지
로컬 섀시의 모듈에 I/O 폴트가 발생했습니다. 슬롯 번호와 폴트 코드가 간단한 설명과 함께 표시됩니다.
예를 들어, I/O Fault Local:3 #0107 Connection Not Found는 슬롯 3의 로컬 I/O 모듈에 대한 연결이 개방되어 있지 않음을 의미합니다.
표시된 폴트의 유형에 맞는 수정 조치를 취하십시오.
I/O Fault
ModuleName #XXXX 메시지
원격 섀시의 모듈에 I/O 폴트가 발생했습니다. 폴트가 발생한 모듈의 이름이 폴트 코드 및 간략한 폴트 설명과 함께 표시됩니다.
예를 들어, I/O Fault My_Module #0107 Connection Not Found는 My_Module이라는 이름의 모듈에 대한 연결이 개방되어 있지 않음을 의미합니다.
표시된 폴트 유형에 맞는 수정 조치를 취하십시오.
I/O Fault
ModuleParent:X #XXXX 메시지
원격 섀시의 모듈에 I/O 폴트가 발생했습니다. Logix Designer 어플리케이션의 I/O 구성 트리에 설정되어 있는 모듈 이름이 없이 때문에 모듈의 상위 이름이 표시됩니다. 또한, 폴트에 대한 간략한 설명과 함께 폴트 코드가 표시됩니다.
예를 들어, I/O Fault My_CNet:3 #0107 Connection Not Found는 섀시의 3번 슬롯에 있는 모듈과 'My_CNet'이라는 통신 모듈의 연결이 열려있지 않다는 것을 나타냅니다. 표시된 폴트의 유형에 맞는 수정 조치를 취하십시오.
X I/O Faults
I/O 폴트가 있고
X
= 발생한 I/O 폴트 수입니다.
복수의 I/O 폴트가 있는 경우, 컨트롤러는 첫 번째로 보고된 폴트를 나타냅니다. 각 I/O 폴트가 해결됨에 따라, 표시된 폴트 수는 감소하며 I/O 폴트 메시지는 다음에 보고된 폴트를 나타냅니다.
표시된 폴트의 유형에 맞는 수정 조치를 취하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal