EtherNet/IP 표시기
EtherNet/IP 상태 표시기가 EtherNet/IP 포트 및 통신 활동 상태를 보여줍니다.
표시기 | 상태 | 설명 |
|---|---|---|
NET | 꺼짐 |
|
녹색 점멸 | 컨트롤러가 IP 주소를 가지고 있지만, 활성 연결이 설정되지 않았습니다. | |
녹색 점등 | 컨트롤러에 IP 주소와 최소한 1개의 설정된 활성 연결이 있습니다. | |
적색 점등 | 중복 IP 주소 또는 잘못된 설정입니다. | |
LINK | 꺼짐 | 활동이 없습니다. 다음 상태 중 하나 이상이 존재합니다.
|
녹색 점멸 | 다음 상태가 모두 적용됩니다.
| |
녹색 점등 | 단일 포트 컨트롤러에서 해당 포트에 링크는 존재하지만 트래픽이 수신되지 않습니다. 듀얼 포트 컨트롤러에는 다음과 같은 모든 상태가 존재합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.