안전 기능 사양
안전 기능에 대한 사양을 만들어야 합니다. 이 사양을 사용하여 프로그램 로직이 애플리케이션의 기능 및 안전 제어 요구 사항을 정확하고 완벽하게 충족하는지 확인하십시오. 일부 어플리케이션에서는 사양이 다양한 형식으로 제시될 수 있습니다. 반드시 다음과 같은 항목(해당하는 경우)에 대해 자세히 설명해야 합니다(해당 시).
- 작동 순서
- 흐름 및 타이밍 다이어그램
- 시퀀스 차트
- 프로그램 설명
- 프로그램 인쇄
- 다음을 포함해 단계별 조건 및 제어할 액추에이터와 함께 단계에 대한 서면 설명:
- 입력 정의
- 출력 정의
- I/O 배선도 및 참고 자료
- 작동 이론
- 제어할 액추에이터 및 단계별 조건에 대한 매트릭스 또는 표(순서도, 타이밍 다이어그램 등)
- 기타 조건(예: 작동 모드, 비상 정지) 정의
사양의 I/O 부분에는 필드 회로 분석이 포함되어야 합니다.
- 센서(디지털 또는 아날로그)
- 표준 작동의 신호(디지털 센서의 휴면 전류 원리, 센서 OFF는 신호 없음을 의미)
- SIL 수준에 필요한 이중화 결정
- 진단 로직을 비롯한 불일치 모니터링 및 비쥬얼라이제이션
- 액추에이터
- 표준 작동에서 위치 및 활성화(일반적으로 ON)
- 전원을 끄거나 정전일 때의 안전 조치/위치 조정
- 진단 로직을 비롯한 불일치 모니터링 및 비쥬얼라이제이션
의견을 작성 부탁드립니다.