안전 잠금 및 안전 잠금 해제 기능에 대한 액세스 제한

보안을 강화하기 위해 안전 잠금 및 안전 잠금 해제 기능에 대한 접근을 제한하는 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
  • FactoryTalk Security—IEC-62443-4-2 SL 1 보안 인증을 준수하려면 FactoryTalk Security를 사용하여 안전 잠금 및 안전 잠금 해제 작업에 대한 제한된 액세스를 구성해야 합니다. 이러한 권한을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼(Publication SECURE-UM001)을 참조하십시오.
    안전 잠금 권한
  • 안전 암호—컨트롤러를 안전 잠금 또는 안전 잠금 해제하기 위해 필요한 별도의 암호를 설정할 수 있습니다. 암호는 선택 사항이며 IEC-62443-4-2 SL 1 보안 인증에는 필요하지 않습니다.
    보안 인증 요건은 ControlLogix 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러 사용자 매뉴얼(Publication 1756-UM543)을 참조하십시오.
    보안 인증 요건은 CompactLogix 5380 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러 사용자 매뉴얼(Publication 1756-UM543)을 참조하십시오.
    안전 잠금 대화상자
중요: 보안을 강화하기 위해 암호 보호를 설정하기 전에 컨트롤러에서 CIP Security를 활성화하십시오. 비이중화 컨트롤러의 경우, 컨트롤러의 전면 이더넷 포트에서 CIP Security를 활성화하도록 권장합니다. CIP Security에 대한 자세한 내용은 로크웰 오토메이션 제품의 CIP Security(Publication SECURE-AT001)를 참조하십시오.
안전 잠금 또는 안전 잠금 해제 작업에 대한 암호 보호를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. Logix Designer 메뉴 모음에서 Tools(도구) > Safety(안전) > Change Passwords(암호 변경)를 클릭하십시오.
  2. What Password 필드에서 Safety Lock 또는 Safety Unlock을 선택하십시오.
    Change Passwords 대화상자
  3. 이전 암호를 입력하십시오(있는 경우).
  4. 새 암호를 입력하고 다시 입력해 확인하십시오.
  5. OK를 클릭합니다.
    팁: 암호는 1…40자이고 대/소문자를 구분하지 않습니다. 문자, 숫자 그리고 ‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / . 기존 암호를 지우려면 길이가 0인 새 암호를 입력하십시오.
    중요: 로크웰 오토메이션은 어떤 형태의 암호 또는 보안 오버라이드 서비스도 제공하지 않습니다. 제품과 암호가 구성된 경우 로크웰 오토메이션은 고객이 적절한 보안 관행을 따르고 이에 따라 암호 관리를 계획할 것을 권장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal