컨트롤러 잠금
주목 :
안전 잠금만으로는 SIL 2/PLd 또는 SIL 3/PLe 요건을 충족하지 못합니다.
컨트롤러의 기본 상태는 안전 잠금 해제입니다. 안전 제어 구성요소의 변경을 방지하고 안전 서명이 실수로 삭제되는 것을 막기 위해 컨트롤러를 안전 잠금 상태로 설정할 것을 권장합니다. 그러나 컨트롤러의 안전 잠금은 SIL 2 또는 SIL 3 등급의 필수 요건은 아닙니다.
안전 잠금 기능은 안전 태스크, 안전 프로그램, 안전 루틴, 안전 태그, 안전 애드온 명령어, 안전 I/O, 안전 서명 등 안전 구성요소에만 적용됩니다.
컨트롤러가 안전 잠금 상태일 경우 어떠한 안전 요소도 수정할 수 없습니다. 안전 잠금 상태의 컨트롤러는 안전 태스크에서 다음과 같은 동작을 수행할 수 없습니다.
- 이중화 시스템 업데이트(RSU) 프로세스를 사용하지 않고 펌웨어 업데이트
- 온라인/오프라인 프로그래밍 또는 편집
- 안전 I/O 강제 설정
- 안전 구성요소의 데이터 조작(루틴 로직 또는다른 컨트롤러사용 제외)
- 안전 애드온 명령어 생성 또는 편집
- 안전 태스크 생성 또는 삭제
중요:
안전 서명이 존재하고 컨트롤러가 안전 잠금 상태인 경우, 일치하는 안전 서명을 가진 프로젝트만 컨트롤러로 다운로드할 수 있습니다.
온라인 상태인지, 오프라인 상태인지, 또는 원본 프로그램 소스를 가지고 있는지 여부와 관계없이 보안 애플리케이션을 보안 잠금 상태로 설정할 수 있습니다. 하지만 안전 강제 설정 또는 보류 중인 안전 편집 내용은 존재할 수 없습니다. 키 스위치가 RUN 위치에 있는 경우 안전 잠금 또는 안전 잠금 해제 상태를 수정할 수 없습니다.
안전 잠금 및 안전 잠금 해제 작업은 컨트롤러 로그에 기록됩니다. 컨트롤러 로그 액세스에 대한 자세한 내용은 Logix 5000 컨트롤러 정보 및 상태 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM015)을 참조하십시오.
안전 잠금 상태는 다음 세 가지 방법으로 변경할 수 있습니다.
- 컨트롤러 속성 대화상자의 안전 탭에서.
- Studio 5000 Logix Designer®애플리케이션에서 Tools > Safety > Safety Lock/Unlock을 선택합니다.
- Safety Status 드롭다운 메뉴에서 Safety Lock/Unlock을 선택합니다.
안전 잠금/해제 버튼

의견을 작성 부탁드립니다.