안전 서명 생성

안전 서명은 안전 서명 ID와 타임스탬프로 구성됩니다. 안전 서명 ID는 컨트롤러의 전체 안전 부분에 적용되며 로직, 상수 데이터 및 설정을 포함하여 각 프로젝트를 고유하게 식별합니다.
주목 :
컨트롤러가 SIL 2 또는 SIL 3 등급으로 작동하려면 안전 서명이 필요합니다. 안전 서명이 없는 컨트롤러 작동은 개발 중에만 적합합니다.
안전 서명을 생성하기 전에 다음 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
  • 프로그래밍 테스트는 완료되었지만 검증 테스트가 시작되지 않았습니다.
  • 프로그래밍 소프트웨어는 컨트롤러와 온라인 상태입니다.
  • 펌웨어 버전 38 이상에서는 컨트롤러가 Remote Run, Program/Remote Program 또는 Remote Test 모드에 있을 수 있습니다. 컨트롤러가 펌웨어 버전 37 이하를 지원하는 경우, 컨트롤러가 Program/Remote Program 모드에 있어야 합니다.
    주목 :
    컨트롤러가 Program 모드에 있는 경우, 출력은 Program 모드 상태로 명령을 받습니다.
  • 컨트롤러에 안전 잠금이 해제된 경우
  • 컨트롤러에 안전 강제 적용 또는 보류 중인 온라인 안전 편집 사항이 없는 경우
  • 상수 안전 태그 값이 온라인에서 변경된 경우, 온라인 태그 값의 업로드와 함께 프로젝트를 저장해야 합니다.
  • 안전 태스크 상태가 OK인 경우
중요:
안전 애플리케이션이 검증되면 안전 애플리케이션이 변경되지 않았더라도 다시 다운로드해야 하는 시나리오가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 표준 애플리케이션은 변경하지만 안전 애플리케이션은 변경하지 않습니다.
올바른 안전 애플리케이션이 다운로드되었는지 확인하려면 최초 생성 후 안전 서명을 수동으로 기록하고, 다운로드할 때마다 안전 서명을 확인하여 원래 서명과 일치하는지 확인하십시오.
안전 서명은 다음 세 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.
  • 아래 그림과 같이 Controller Properties 대화 상자의 Safety 탭에서 Generate를 클릭합니다.
  • Tools 메뉴에서 Safety > Generate Signature를 선택합니다.
  • Safety Status 메뉴에서 Generate Signature를 선택합니다.
프로그래밍 애플리케이션에서 안전 서명을 생성한 후 자동으로 업로드합니다.
안전 서명 생성
Safety 탭의 Generate 버튼
64자리 전체 서명 ID를 확인하고 복사하려면 ID 옆에 있는 Ellipse 버튼을 클릭해서 Safety Signature ID 대화 상자를 여십시오.
Safety Signature ID
Safety Signature ID
팁:
안전 서명 생성 및 삭제는 컨트롤러 로그에 기록됩니다.컨트롤러 로그 액세스에 대한 자세한 정보는 Logix 5000 컨트롤러 정보 및 상태 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM015)을 참조하십시오.
안전 태스크 서명이 있는 경우 애플리케이션의 안전 부분에서 다음 작업을 수행할 수 없습니다.
  • 온라인/오프라인 프로그래밍 또는 편집(안전 애드온 명령어 포함)
  • 강제 안전 I/O
  • 모듈 속성에서 안전 I/O 또는 Producer 컨트롤러의 금지 상태 변경
  • 안전 데이터 조작(안전 루틴 로직에 의한 경우 제외)
  • 새로운 안전 애플리케이션 다운로드
Logix SIS를 사용하면 Redundancy System Update(RSU) 프로세스를 프로세스를 통해 안전 서명이 존재할 때 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

안전 서명 복사

Copy 버튼을 사용하여 안전 프로젝트 문서화, 비교 및 검증에 사용할 안전 서명의 기록을 만들 수 있습니다. Copy를 클릭하면 안전 서명 ID, 날짜 및 구성요소가
창®
클립보드에 저장됩니다.

안전 서명 삭제

안전 서명이 있는 애플리케이션에 대해 안전 관련 변경이 필요한 경우 안전 서명을 삭제해야 합니다.
주목 :
안전 서명을 삭제하면 모든 안전 기능에 영향을 미치며, 안전 서명이 제거되는 동안 추가적인 안전 조치가 필요합니다.
안전 서명을 삭제한 후에는 SIL 2/PLd 또는 SIL 3/PLe 기준을 충족하기 위해 시스템을 재시험하고 재검증해야 합니다.
안전 서명을 삭제하려면 Delete를 클릭하십시오. 안전 서명은 다음과 같은 경우에 삭제할 수 없습니다.
  • 컨트롤러가 안전 잠금 상태인 경우
  • 컨트롤러는 스위치가 RUN으로 설정된 상태에서 Run 모드에 있습니다.
  • 컨트롤러가 Run 또는 Remote Run 모드이고 Protect Signature in Run Mode가 활성화된 경우
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal