프로젝트 확인

프로젝트를 검토한 후 업로드된 안전 I/O와 컨트롤러 구성, 안전 데이터 및 안전 태스크 프로그램 로직을 비교하여 안전 애플리케이션 프로그램에서 올바른 안전 구성요소를 다운로드하고 테스트하고 유지했는지 확인해야 합니다.
애플리케이션 프로그램에 명령어 서명과 함께 봉인된 안전 애드온 명령어가 포함되어 있으면 명령어 서명, 날짜/시간 및 안전 설명서 서명을 애드온 명령어를 봉인할 때 기록한 값에 비교해야 합니다.
다음 단계는 프로젝트를 확인하는 한 가지 방법을 보여 줍니다.
  1. 컨트롤러에 연결된 상태에서 프로젝트를 저장하십시오.
  2. Upload Tag Values(태그 값 업로드) 프롬프트가 표시되면 Yes를 선택합니다.
  3. Studio 5000 Logix Designer®
    애플리케이션을 오프라인으로 전환하고 프로젝트를 새 이름(예: Offlineprojectname.acd)으로 저장합니다. 여기서 'projectname'은 해당 프로젝트의 이름입니다.
    이 파일이 새로 테스트한 기본 프로젝트 파일이 됩니다.
  4. 프로젝트를 닫습니다.
  5. 현재 디렉토리에 있는 원본 프로젝트 보관 파일을 다른 위치로 이동합니다.
    이 파일을 삭제하거나 보관 장소에 저장할 수 있습니다.
    이 단계는
    Studio 5000 Logix Designer®
    애플리케이션이 이 디렉토리에서 projectname.acd 파일을 발견하면 해당 파일을 컨트롤러 프로젝트와 연결하고 업로드를 수행하지 않기 때문에 필수적입니다.
  6. 컨트롤러에서 프로젝트를 업로드합니다.
  7. 업로드된 프로젝트를 Onlineprojectname.acd로 저장합니다. 여기서 'projectname'은 해당 프로젝트의 이름입니다.
  8. Upload Tag Values(태그 값 업로드) 프롬프트가 표시되면 Yes를 선택합니다.
  9. Studio 5000 Logix Designer®
    Program Compare 유틸리티를 사용해 비교를 수행합니다.
    1. 컨트롤러 및
      CIP Safety™
      I/O 장비의 모든 속성을 비교합니다.
    2. 안전 태스크, 안전 프로그램 및 안전 루틴의 모든 속성을 비교합니다.
    3. 안전 루틴의 모든 로직을 비교합니다.
  10. 모든 컨트롤러 및 I/O 설정이 애플리케이션 사양의 요건을 충족하는지 확인하십시오.
안전 애플리케이션 체크리스트 작성
안전 애플리케이션 체크리스트 부록에 있는 체크리스트를 작성합니다.
안전 평가
시스템의 작동이 작동 승인을 받으려면, 안전 시스템에 대해 독립적인 제3자 안전성 평가가 필요할 수 있습니다. IEC 61508 SIL 2 또는 SIL 3 등급을 받으려면 독립적인 제3자 인증이 필요할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal