안전 기능 뮤팅
안전 기능은 다음 시나리오에서 일시적으로 중지되거나 뮤팅됩니다.
- 이중화 섀시 페어의 Qualification팁: 안전 기능이 뮤팅되면 이중화 모듈 속성의 RMCT Synchronization Status 탭에 표시되는 완료율은 30%입니다. 완료율이 35%에 도달하면 Qualification이 여전히 진행 중임에도 안전 기능이 더 이상 뮤팅되지 않습니다.팁: Qualification이 완료되면 안전 태스크 속성의 Monitor 탭에 안전 기능이 뮤팅된 총 시간이 표시됩니다. 뮤팅 시간은 Max Interval time 필드에 나타납니다. 향후 안전 기능 뮤팅 시간을 기록하려면 이 통계를 리셋해야 합니다.
- 이중화 섀시 페어의 부적격 상태 또는 절체와 같은 이중화 손실
- Redundancy System Update(RSU) 프로세스와 같은 업데이트 잠금
다음 표는 사용 중인 시나리오와 컨트롤러에 따라 안전 기능이 뮤팅되는 최대 시간을 정의합니다. 대부분의 경우 뮤팅 시간은 다음 표에 표시된 최대 시간보다 짧습니다.
시나리오 | 뮤팅 시간 |
|---|---|
Qualification |
최대 1초 + 1개의 안전 태스크 기간. |
이중화 손실 | 뮤팅 시간은 안전 태스크 기간에 따라 달라집니다.
|
Lock for update |
최대 2초 + 1 안전 태스크 기간. |
중요:
뮤팅 시간은 고수요 애플리케이션에서 안전 반응 시간에 영향을 줍니다.
저수요 고려사항
Logix SIS 신뢰성 모델은 안전 기능 뮤팅 시간을 고려합니다. PFD 계산은 시스템이 연간 120건, 즉 월평균 10건의 이중화 손실 이벤트를 겪는다고 보수적으로 가정합니다. 따라서, 저수요 안전 기능은 전체 안전 반응 시간 계산에서 뮤팅 시간을 고려하지 않아도 됩니다.
주목 :
이중화 섀시 페어에 연간 120건 이상의 이중화 이벤트 손실이 발생하는 경우, 본 매뉴얼의 PFD 번호는 유효하지 않으며 안전 반응 시간 계산에 안전 기능 뮤팅 시간을 포함해야 합니다.
PFD 계산에서는 30% 이상에 도달하는 Qualification 시도가 실패한 경우 안전 기능을 뮤팅하는 이중화 이벤트의 손실이 있다고 간주합니다.
고수요 고려사항
고수요 안전 기능은 PFH를 안전 성능 목표로 사용하기 때문에 안전 반응 시간 계산에 안전 기능 뮤팅 시간을 포함해야 합니다. 계산에 추가할 뮤팅 시간은 다음 시나리오에 따라 달라집니다.
- 가능한 이중화 손실을 고려하려면, 항상 고수요 안전 기능의 계산에 이중화 뮤팅 시간 손실을 추가해야 합니다.
- 이중화 모듈의 Auto-synchronization 파라미터가 Always 또는 Conditional로 설정된 경우, 계산에 Qualification 뮤팅 시간을 추가해야 합니다.
- 자동 동기화를 사용하지 않지만, Synchronize Secondary 이중화 명령을 사용할 때 안전 기능을 사용하는 경우, 계산에 Qualification 뮤팅 시간을 추가해야 합니다.팁: 동기화 중에 안전 수요가 발생하지 않도록 시스템을 설계할 수 있다면 안전 반응 시간에서 Qualification 뮤팅 시간을 생략할 수 있습니다.
- RSU 기능을 사용하고 업데이트 프로세스를 위한 잠금 중에 안전 기능을 사용하는 경우, 계산에 업데이트 뮤팅 시간을 위한 잠금을 추가해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.