안전 파트너 폴트

SIL 구성이 SIL 2로 설정되어 있고 안전 기본 스위치 옆 슬롯에 안전 파트너 스위치가 설치된 경우 다음 작업이 수행됩니다.
  • 1756-L8SP안전 파트너에서 OK 상태 표시기가 적색으로 점멸합니다.
  • 1756-L9SP안전 파트너에서 MOD 상태 표시기가 적색으로 점멸합니다.
  • 컨트롤러는 SIL 2에 대해 컨트롤러가 설정되었고 안전 파트너가 존재함을 나타내는 Type 14, Code 12 Minor 폴트를 기록합니다.
  • SIL 2 애플리케이션을 다운로드하려고 하면 프로그래밍 애플리케이션에서 에러가 반환됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal