시스템 상태

다음 진단 지표를 통해 시스템 상태를 모니터링할 수 있습니다.
중요: 종료 시퀀스를 시작하는 가장 적합한 데이터를 결정하는 것은 사용자의 책임입니다.

안전 I/O 모듈 진단

안전 I/O 모듈은 펄스 테스트 및 모니터링 기능을 제공합니다. 모듈은 에러를 검출하면 잘못된 입력 또는 출력을 안전 상태로 설정하고 컨트롤러에 에러를 보고합니다. 에러는 입력 또는 출력 상태를 통해 표시되고 에러 복구 후 구성된 시간 동안 에러 표시가 유지됩니다.

I/O 장비 연결 상태

CIP Safety™
프로토콜을 사용하면 I/O 데이터 수신자가 해당 데이터의 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 컨트롤러는 입력 연결 에러를 감지한 다음 모든 입력 데이터를 안전 상태로 설정하고 관련 입력 상태를 폴트 발생으로 설정합니다.
  • 출력 장비는 출력 연결 에러를 감지한 다음 출력의 전원을 차단합니다.
  • 일반적으로 안전 컨트롤러는 출력 장치로부터의 입력 연결부도 갖추고 있습니다. 안전 컨트롤러는 이러한 입력 연결의 상태를 판단하지만, 입력 연결 상태는 출력의 전원을 차단하는 주요 메커니즘이 아닙니다.
중요: I/O 에러를 감지하고 시스템이 제대로 재시작되는지 확인하는 애플리케이션 로직을 제공하는 것은 사용자의 책임입니다.

트립 시스템 전원 차단

안전 컨트롤러는 트립 시스템 전원 차단의 일부이며, 꺼지면 안전 상태임을 의미합니다. 전부는 아니지만 일부 안전 I/O 장비 폴트는 모든 장비 입력 또는 출력을 안전 상태로 설정합니다. 특정 입력 채널과 관련된 오류가 발생하면 해당 채널은 안전 상태로 설정됩니다. 예를 들어, 채널 0에 특정한 펄스 테스트 오류가 발생하면 채널 0 입력 데이터가 안전 상태로 설정됩니다. 폴트가 장비에서 일반적이고 특정 채널에만 국한된 것이 아닐 경우, 조합된 상태 비트로 폴트 상태를 표시하고 모든 장비 데이터가 안전 상태로 설정됩니다.

GSV(Get System Value) 및 SSV(Set System Value) 명령어

GSV 및 SSV 명령어를 사용하여 장비 개체에 저장된 컨트롤러 시스템 데이터를 가져오고 (GSV) 설정(SSV)할 수 있습니다. GSV/SSV 명령어를 입력하면 프로그래밍 소프트웨어에서 각 명령어에 유효한 개체 클래스, 개체 이름 및 특성 이름을 표시합니다. 안전 구성요소에 GSV 및 SSV 명령어를 사용할 경우 제한 사항이 있습니다.
중요:
펌웨어 버전 37부터는 시스템이 SIL 3 수준으로 작동하는 경우에도 SafetySILConfiguration 속성은 항상 SIL 2 값을 표시합니다. 이 값은 컨트롤러 속성의 안전 수준 설정을 반영하므로 예상되는 값입니다. SIL2/PLd 안전 레벨은 이중화가 활성화된 안전 컨트롤러에 필요한 구성입니다.
펌웨어 버전 38부터는 시스템이 SIL 2 수준으로 작동하는 경우에도 SafetySILConfiguration 속성은 항상 SIL 3 값을 표시합니다.
중요:
안전 태스크에서는 표준 특성에 대한 GSV 또는 SSV 연산을 수행할 수 없습니다.
표준 태스크는 안전 객체로부터 GSV 진단 정보를 얻을 수 있으며 SSV는 일부 안전 I/O 장치를 차단할 수 있습니다.
GSV 및 SSV 명령어에 대한 자세한 내용은 Logix 5000 컨트롤러 일반 명령어 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM003)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal