안전 네트워크 번호(SNN) 할당
컨트롤러 프로젝트를 생성할 때 프로그래밍 소프트웨어는
CIP Safety™
장비를 포함하는 새 서브넷을 인식할 때마다 자동으로 SNN 값을 생성합니다.- 컨트롤러의 각CIP Safety™지원 포트에는 SNN이 할당됩니다. 안전 컨트롤러에는 최대 3개의 안전 네트워크 번호가 있는데, 각 Ethernet 포트에 대해 별도의 SNN이 있고 백플레인에 대해 하나의 SNN이 있습니다.
- I/O 트리에 브릿지 또는 어댑터 장비가 있고 하위CIP Safety™장비가 추가된 경우 브릿지 또는 어댑터에 의해 생성된 서브넷에 SNN이 지정됩니다.
일반 사용자의 경우 시간 기반 SNN의 자동 지정이면 충분합니다. 그러나 다음과 같은 경우 SNN을 수동으로 지정해야 합니다.
- 이미 SNN이 지정된 CIP Safety 서브넷에 하나 이상의 컨트롤러 포트가 있는 경우
- 안전 프로젝트를 동일한 라우팅 가능CIP Safety™시스템 내에 설치된 다른 하드웨어로 복사하는 경우
Rockwell Automation®
은 각 SNN을 해당 서브넷에 이미 지정된 SNN으로 변경할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 프로젝트에서 나중에 생성된 장비에 자동으로 올바른 SNN가 지정됩니다.각 안전 네트워크는 고유한 SNN(안전 네트워크 번호)을 가져야 합니다. 안전 장비를 포함하는 각
CIP Safety™
네트워크에 고유한 SNN을 지정해야 합니다.
팁:
여러 SNN(안전 네트워크 번호)을
CIP Safety™
서브넷이나, 여러 안전 장비를 포함하는 ControlBus™ 섀시에 지정할 수 있습니다. 그러나 간편성을 위해 각 CIP Safety™
서브넷에 하나의 고유한 SNN만 지정할 것을 권장합니다.SNN은 소프트웨어를 통해 지정(시간 기반)하거나 사용자가 지정(수동)할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.