표준 구성요소와 안전 구성요소 구분

안전 기능에 사용되지 않는 안전 시스템 구성요소는 저전압 및 EMC 지침에 따라 인증된 다른 모듈로 채울 수 있습니다. 모듈에 CE 인증서가 있는지 확인하려면 로크웰 오토메이션 제품 인증 페이지()를 참조하십시오.
컨트롤러 프로젝트의 안전 부분과 표준 부분을 명확하고 논리적이며 가시적으로 구분하고 이를 문서화해야 합니다. 이와 같은 구분의 일환으로
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에 안전 태스크, 안전 프로그램, 안전 루틴 및 안전 구성요소를 식별하기 위한 안전 식별 아이콘이 있습니다.
또한 Logix Designer에서는 안전 태스크, 안전 프로그램, 안전 루틴, 안전 태그 또는 안전 애드온 명령어 속성이 표시될 때마다 볼 수 있는 안전 클래스 속성을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal