프로그래밍 언어

Studio 5000 Logix Designer®
Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션은 다음과 같은 프로그래밍 언어를 지원합니다.
지원되는 프로그래밍 언어
언어
최적의 프로그램 사용처
Ladder diagram(LD)
복수 연산(시퀀스되지 않음)의 연속 또는 병렬 실행
Boolean 또는 비트 기반 작업
복잡한 논리연산
메시지 및 통신 처리
장비 인터로킹
서비스 또는 유지보수 담당자가 장비 또는 프로세스의 문제 해결을 위해 해석해야 하는 연산.
중요
: Ladder Diagram은
ControlLogix®
5590 컨트롤러에서 안전 태스크와 함께 사용할 수 있는 유일한 프로그래밍 언어입니다.
중요
GuardLogix®
: Ladder Diagram은 GuardLogix 5580 컨트롤러에서 안전 태스크와 함께 사용할 수 있는 유일한 프로그래밍 언어입니다.
중요
: Ladder Diagram은
Compact GuardLogix®
5380 컨트롤러에서 안전 태스크와 함께 사용할 수 있는 유일한 프로그래밍 언어입니다.
Function Block Diagram(FBD)
연속 프로세스 및 드라이브 제어.
루프 제어.
회로 흐름 내의 계산.
Sequential Function Chart(SFC)
높은 수준의 복수 연산 관리.
연산의 반복 시퀀스.
배치 프로세스.
Structured Text를 이용하는 모션 제어.
상태 장비 연산.
Structured Text(ST)
복잡한 수학 연산.
특수 배열 또는 테이블 루프 프로세싱.
ASCII 문자열 프로세싱 또는 프로토콜 프로세싱.
자세한 내용은 Logix 5000 컨트롤러 공통 프로시져 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM001)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal