모듈 객체
MODULE 객체는 모듈에 대한 상태 정보를 제공합니다. 특정 모듈 객체를 선택하려면, GSV/SSV 명령어의 Object Name 피연산자를 모듈 이름으로 설정하십시오. 지정된 모듈은 Controller Organizer의 I/O Configuration 섹션에 있어야 하며 장치 이름을 가져야 합니다.
애드온 명령어에서 MODULE 객체를 직접 액세스할 수 있습니다. 기존에는 MODULE 객체 데이터를 액세스할 수 있었지만 애드온 명령어 내에서는 액세스할 수 없었습니다.
MODULE 객체 데이터를 액세스하기 위해 애드온 명령어를 정의할 때 모듈 레퍼런스 파라미터를 작성해야 합니다. 모듈 레퍼런스 파라미터는 하드웨어 모듈의 MODULE 객체를 지시하는 MODULE 데이터 유형의 InOut 파라미터입니다. 애드온 명령어 로직과 프로그램 로직 모두에서 모듈 레퍼런스 파라미터를 사용할 수 있습니다.
모듈 레퍼런스 파라미터

모듈 레퍼런스 파라미터에 대한 자세한 정보는
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 온라인 도움말과 Logix 5000 컨트롤러 애드온 명령어 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM010)을 참조하십시오.MODULE 객체는 다음 속성을 사용해서 상태 정보를 제공합니다.
- EntryStatus
- FaultCode
- FaultInfo
- FWSupervisorStatus
- ForceStatus
- 인스턴스
- LEDStatus
- 모드
- Path
의견을 작성 부탁드립니다.