컨트롤러 상태
컨트롤러는 GSV(Get System Value) 및 SSV(Set System Value) 명령어를 사용해 컨트롤러 데이터를 가져오거나 설정(변경)합니다. 컨트롤러는 시스템 데이터를 객체에 저장합니다.
GSV 명령어는 지정된 정보를 가져와서 목표 위치에 놓습니다. SSV 명령어는 소스에서 가져온 데이터를 이용해 지정된 속성을 설정합니다. 두 가지 명령어 모두 Instruction 툴바의 Input/Output 탭에서 사용 가능합니다.
속성 모니터링 및 설정을 위한 GSV 및 SSV 명령어

프로그램에 GSV/SSV 명령을 추가할 때, 명령어에 대한 객체 클래스, 객체 이름 및 속성 이름이 표시됩니다. GSV 명령어의 경우, 사용할 수 있는 모든 속성에 대한 값을 얻을 수 있습니다. SSV 명령어는 설정할 수 있는 속성만 표시됩니다.
일부 객체 유형은 반복해서 표시되므로 객체 이름을 지정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 애플리케이션에 있는 태스크가 여러 개일 수 있습니다. 각 태스크에는 태스크 이름으로 액세스할 수 있는 자체적인 태스크 객체가 있습니다.
GSV 및 SSV 명령어는 다양한 객체와 속성을 모니터링하고 설정합니다. GSV 및 SSV 명령어에서
Studio 5000 Logix Designer®
온라인 도움말을 참조하십시오.의견을 작성 부탁드립니다.